Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
What is smart actuation and how can your applications benefit from it? Håkan Persson, the Global Product Line Director for Actuators at Thomson, walks you through the makings of a smart electric actuator, its integrated electronics, where it is best applied and three Thomson actuator families offering these solutions.
흔히 이상적인 디자인 솔루션은 가장 빠르고 튼튼하거나 가장 정확하거나 가장 저렴한 옵션을 찾는 것이 아닌 경우도 있습니다. 그보다 이상적인 솔루션이란 성능, 수명 및 비용의 최적의 균형입니다...
전기식 선형 구동기는 축 방향 하중을 처리하도록 제작되었습니다. 선형 구동기의 흔한 장애 중 하나는 회전축에 직각으로 가해지는 힘인 측면 하중의 지지입니다. 행정이 길수록 구동기는 결합되었거나 굽은 스크류에 대하여 더 취약합니다...
전기식 선형 구동기는 매우 혹독한 환경에 종종 노출됩니다. 먼지, 오물, 모래 또는 물 등, 고객은 구동기가 이런 험한 작업 환경을 견딜 수 있을 것이라는 확신을 가질 수 있어야 합니다. IEC는 국제 보호 코드(IP 코드)라고 하는 표준 60529를 발표했습니다...
Thomson WhisperTrak 구동기는 2대 또는 4대의 구동기를 동기화할 수 있는 디지털 피드백 옵션과 함께 주문할 수 있습니다. 이를 위해서는 Thomson 제어 장치와 WhisperTrak(디지털 피드백 옵션 포함)이 필요할 것입니다. 이것은 구적 신호입니다...
곡물 저장고, 오거 카트 및 종자 운반 차량에는 단순하고 깨끗하며 유지보수가 필요 없는 전기 구동기가 도움이 될 수 있는 많은 유압 및 수동 작업이 있습니다. 오거 접기, 분출구의 축회전, 해치 개방에서 유압식과 전기식 구동기의 차이를 확인해 보십시오.
Thomson 선형 구동기 제품 라인 관리자인 알 브로블라스키(Al Wroblaski)가 유압식 시스템과 비교한 산업용 선형 구동기의 이점들을 보여줍니다. 그는 오염, 온도, 안전, 경제성, 유지보수, 통합 및 시스템 크기 등에 대하여 설명합니다. 또한 응용 데이터 획득 기법 및 그것을 고객의 응용 분야를 최적화하는 데 사용하는 방법에 대해서도 설명합니다.
Linear Actuators | 2552 KB | |
Linear Actuators | 3664 KB | |
Linear Actuators | 4496 KB | |
Linear Actuators | 4631 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The dynamic load rating is how much load the actuator will move when power is applied.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product page to show the speed from no load to full rated load. AC actuators have very little speed fluctuations based on load but there are load/speed curves on all the ac actuator product pages
The nominal voltage required to operate the actuator. All actuators will accept at least a ± 10 % variation of the nominal voltage but a change in the voltage will result in a change of the speed of dc actuators. Controls are available that accept 115 or 230 Vac input and provide 24 Vdc output to operate 24 Vdc actuators.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator. Ball screws are highly efficient and are used for high loads and speeds. Acme screws withstand vibration and shock better and are used for applications with these characteristics. Worm screws are self locking and will not backdrive.
NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer
Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].