Skip to content Skip to navigation
개요

정밀 볼

Thomson Precision Balls은 특정한 애플리케이션에 사용되는 표준 정밀 볼, 정밀 볼 베어링 및 고유한 스테인리스강 볼을 공급하는 업계 주도업체로서 60년 동안의 경험을 가지고 있습니다. 왜 Thomson Precision Balls입니까? 3가지 답변: 다양한 정밀 볼 유형, 당사의 정밀 볼 베어링 기술 및 당사의 고품질 스테인리스강 볼 자재.

Thomson 정밀 볼 설계 유형에는 다음이 포함되어 있습니다.

  • 일반적으로 경화 연마 및 성형 공구로 사용되는 평면, 대각선 모양으로 절단된 콘과 핀 형태를 비롯한 형태가 뚜렷한 정밀 볼.
  • 다양한 크기 범위, 구멍 깊이(쓰루 홀 포함), 직경 및 자재로 되어 있는 구멍이 뚫려 있는 정밀 볼 베어링 솔루션.
  • 코팅된 정밀 스테인리스 강 볼에는 강도, 부식 저항성, 소음 흡수 및 전기적 특성을 비롯한 특정한 물리적인 특성을 강화시키기 위해 레이어가 추가되어 있습니다.
  • 오목형 정밀 볼은 하중 민감도가 중요한 애플리케이션에 대부분 사용됩니다.

다음을 비롯해 당사의 품질을 강화시키는 Thomson 정밀 볼 베어링과 스테인리스강 볼 기술 유형:

  • A2LA가 인가한 교정 실험실은 당사의 정밀 볼의 형태 균일성을 보장하기 위해 효과적이고 효율적이며 정확한 보정 기능을 제공합니다.
  • 완벽한 스테인리스강 솔루션 제공품을 비롯한 당사의 하부 조립체에 부가되어 있는 맞춤 설정 가치. 당사는 강력한 인하우스 공구실 역량을 가지고 있으며 신속한 스테인리스강 볼 원형을 제공하고 있습니다.
  • 스테인리스강 볼 운반 장치는 다양한 품목의 운반을 지원하기 위해 사용되며 이는 자재 취급 시스템에서 찾을 수 있습니다.
  • 모든 정밀 볼 및 스테인리스강 볼은 미국 베어링 제조 협회의 표준을 충족시키거나 이를 초과 달성합니다(ANSI/ABMA 규격 10-1989).
  • QA-9000 인증 및 ISO 9002 등록.

Thomson 정밀 볼 자재 유형에는 다음(일반적임)이 포함되어 있습니다.

  • 진공 가스 제거 크롬 스테인리스강 볼(AISI E52100)은 정밀한 표면 처리, 철저한 경도 및 높은 부하 용량의 특징을 가지고 있으며 소비재 전극 진공 용융 자재에서의 우수한 특징을 가지고 있습니다.
  • 스테인리스강 볼(AISI 유형 440C)은 최상의 경도와 표면 처리 특징을 제공하며 이는 이중 진공 용융 자재에서 사용 가능합니다.
  • 스테인리스강 볼(AISI 유형 302/316)은 비 열처리 경도와 전체적인 균일성(평행 평면에서 측정)의 특징을 가지고 있으며 일반적으로 Rockwell "C" 25 - 39†입니다. 열처리 경도 Rockwell "B" 75 - 90† 사용 가능.

 

제품 찾기
연혁

Pioneer Steel Ball was founded in 1946 in Unionville, Connecticut by five men who had extensive experience in the steel ball industry. The idea to form the company took root several years earlier, but since the founders did not want to jeopardize the war effort in any way, they waited until the war had ended. In the forties and fifties, Pioneer, produced carbon steel balls for bearings and the automotive industry. In addition, the company manufactured a variety of steel sizes and shapes for the burnishing industry. Pioneer’s growth outpaced their capital and in the early ‘50s they sold the company to Pittsburg Steel with the option to repurchase it at a later date. Unfortunately, they bought back the company a few months before the devastating hurricane and flood of 1955. Located on the banks of the Farmington River, the company took a direct hit and was destroyed. However, it was rebuilt by two of the former five partners who later expanded the product lines to include High Carbon Chrome SAE 52100 as well as a full line of stainless steel types: 440C, 302, 316. The partners also added lapping machines to produce tighter tolerances and improved surface finish. One of their greatest accomplishments was to develop the 36” flashing machine, the largest at that time. This accomplishment was the result of their combined expertise which had been acquired over sixty years in the steel ball business. Pioneer’s innovative leadership continued with the development of extremely strong hollow stainless steel 440 balls for the air cargo industry. They also developed a special stainless steel type 431 gold- plated with extremely high tolerance for the automobile air bag deployment mechanism.

A second company in the industry, ABEK, had been founded in 1976 by two people with 20 years of miniature ball- making experience. Unlike Pioneer, which specialized in small to large balls, ABEK specialized in miniature balls that were 1/16 of an inch in diameter or smaller. With its expertise in this area, ABEK was able to manufacture high precision balls as small as .012 inches and became a leader in this field.

It was this expertise, combined with Thomson Industries determination to have a USA supplier of high quality, that had led it to purchase ABEK in 1982. Once the purchase was finalized, approximately 14% of ABEK’s sales were to Thomson divisions. At that time, ABEK manufactured the miniature and small balls sizes, and purchased the larger sizes from Pioneer, which it then sold to Thomson. ABEK, was combined with Pioneer in 1988 to form Thomson Precision Ball. This enabled Thomson Industries to satisfy all of its’ ball requirements. Approximately 14% of Thomson Precision Ball capacity is still dedicated to Thomson Industries.

back to top