Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Im Folgenden die Unterschiede der Kugellaufbahn für die drei Haupt-Produktreihen:
Präzisionsstahl (ursprüngliches Design)
Super
Super Smart
All Modelle der Präzisionsstahl-, Super- und Super-Smart-Serien verwenden umlaufende Lagerkugeln. Der Hauptunterschied betrifft die lasttragenden Flächen. Die Präzisionsstahl-Modelle verwenden eine gehärtete Hülse mit einer eingeschliffenen Lagerfläche. Super und Super Smart verwenden bewegliche („schwimmende“) Lagerplatten. Die beweglichen Lagerplatten enthalten die Lagerlaufbahn(en).
All Modelle der Präzisionsstahl-, Super- und Super-Smart-Serien verwenden umlaufende Lagerkugeln. Der Hauptunterschied betrifft die lasttragenden Flächen. Die Präzisionsstahl-Modelle verwenden eine gehärtete Hülse mit einer eingeschliffenen Lagerfläche. Super und Super Smart verwenden bewegliche („schwimmende“) Lagerplatten. Die beweglichen Lagerplatten enthalten die Lagerlaufbahn(en).
Die Abbildung zeigt eine vergrößerte Darstellung der Lagerlaufbahnen.
Das Präzisionsstahl -Linearlager hat einen Einzelpunkt-Kontakt.
Beim Super Super Ball-Bushing® Konzept kommen beweglich gelagerte Lagerplatten und eine Kugelrille hinzu. Diese Verbesserungen erhöhen die Belastbarkeit auf das Dreifache der Präzisionsvariante.
Das Super Smart verfügt über zwei Kugelrillen in der beweglichen Lagerplatte. Somit entsteht eine sechsfache Belastbarkeit zum Präzisionsstahl-Lager.
Die Lebensdauer ist eine kubische Formel; die dreifache Belastbarkeit des Super-Lagers ergibt die 27-fache Lebensdauer des Präzisionslagers. Die sechsfache Belastbarkeit des Super-Smart-Lagers ergibt die 216-fache Lebensdauer des Präzisionslagers.
Zusätzliche Informationen:
Ein aufmerksamer Leser könnte feststellen, dass alle Fälle einen Punktkontakt zwischen der Lagerkugel und der Welle aufweisen. Wie kann also die zusätzliche Kugelrille in der Kugelbuchse die Lebensdauer erhöhen? Wenn das Linearlager über die Welle läuft, kommt immer nur ein Abschnitt der Welle mit den lasttragenden Kugeln in Berührung. Das heißt, jeder Wellenabschnitt wird nur einen kurzen Zeitraum lang belastet. Demgegenüber wird die Kugellaufbahn im Linearlager immer dann belastet, wenn auf das Linearlager eine Last wirkt.
Bei Konstruktionen mit Punktkontakt an Kugellaufbahn und Welle (Präzisionsstahl) versagt die Kugellaufbahn vor der Welle. Eine auf die Kugelform angepasste Rille erhöht die Lebensdauer der Kugellaufbahn. Im Falle extrem kurzhubiger Anwendungen, bei denen ein Linearkugellager mit geformter Rille (Smart oder Super) verwendet wird, könnte jedoch die Welle vor der Kugellaufbahn ermüdungsbedingt versagen. Unter „kurzhubig“ sind Hübe zu verstehen, die kürzer sind als die doppelte Länge der Kugelbuchse.
Die Abbildung zeigt eine vergrößerte Darstellung der Lagerlaufbahnen.
Das Präzisionsstahl -Linearlager hat einen Einzelpunkt-Kontakt.
Beim Super Super Ball-Bushing® Konzept kommen beweglich gelagerte Lagerplatten und eine Kugelrille hinzu. Diese Verbesserungen erhöhen die Belastbarkeit auf das Dreifache der Präzisionsvariante.
Das Super Smart verfügt über zwei Kugelrillen in der beweglichen Lagerplatte. Somit entsteht eine sechsfache Belastbarkeit zum Präzisionsstahl-Lager.
Die Lebensdauer ist eine kubische Formel; die dreifache Belastbarkeit des Super-Lagers ergibt die 27-fache Lebensdauer des Präzisionslagers. Die sechsfache Belastbarkeit des Super-Smart-Lagers ergibt die 216-fache Lebensdauer des Präzisionslagers.
Zusätzliche Informationen:
Ein aufmerksamer Leser könnte feststellen, dass alle Fälle einen Punktkontakt zwischen der Lagerkugel und der Welle aufweisen. Wie kann also die zusätzliche Kugelrille in der Kugelbuchse die Lebensdauer erhöhen? Wenn das Linearlager über die Welle läuft, kommt immer nur ein Abschnitt der Welle mit den lasttragenden Kugeln in Berührung. Das heißt, jeder Wellenabschnitt wird nur einen kurzen Zeitraum lang belastet. Demgegenüber wird die Kugellaufbahn im Linearlager immer dann belastet, wenn auf das Linearlager eine Last wirkt.
Bei Konstruktionen mit Punktkontakt an Kugellaufbahn und Welle (Präzisionsstahl) versagt die Kugellaufbahn vor der Welle. Eine auf die Kugelform angepasste Rille erhöht die Lebensdauer der Kugellaufbahn. Im Falle extrem kurzhubiger Anwendungen, bei denen ein Linearkugellager mit geformter Rille (Smart oder Super) verwendet wird, könnte jedoch die Welle vor der Kugellaufbahn ermüdungsbedingt versagen. Unter „kurzhubig“ sind Hübe zu verstehen, die kürzer sind als die doppelte Länge der Kugelbuchse.