Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A continuación, se describen las diferencias entre las pistas de bolas de las 3 familias principales de productos:
Precision Steel (el diseño original)
Super
Super Smart
Los productos Precision Steel, Super y Super Smart usan bolas recirculantes. La principal diferencia de diseño está en la superficie que soporta la carga. Los productos Precision Steel usan una camisa templada en la que se rectifica una superficie de apoyo. Los productos Super y Super Smart, por su parte, usan placas de apoyo flotantes. Las placas de apoyo flotantes contienen las pistas de bolas.
Los productos Precision Steel, Super y Super Smart usan bolas recirculantes. La principal diferencia de diseño está en la superficie que soporta la carga. Los productos Precision Steel usan una camisa templada en la que se rectifica una superficie de apoyo. Los productos Super y Super Smart, por su parte, usan placas de apoyo flotantes. Las placas de apoyo flotantes contienen las pistas de bolas.
Esta imagen muestra un detalle de las pistas de bolas.
El rodamiento lineal Precision Steel tiene un contacto punto a punto.
El diseño Super Ball Bushing® incorpora placas de apoyo flotantes y una ranura de conformación de bolas. Estas mejoras aumentan la capacidad de carga hasta tres veces respecto de los productos Precision Steel.
El Super Smart incorpora dos ranuras de conformación de bolas a la placa de apoyo flotante. Esto aumenta seis veces la capacidad de carga respecto de los productos Precision Steel.
La vida útil sigue una ley cúbica, por lo que el aumento de tres veces en la capacidad de carga del rodamiento Super en comparación con el Precision Steel se traduce en una vida útil 27 veces mayor. En el caso del rodamiento Super Smart, el aumento de seis veces en la capacidad de carga en comparación con el Precision Steel se traduce en una vida útil 216 veces mayor.
Información adicional:
El observador atento notará que en todos los casos hay un contacto puntual entre el rodamiento y el eje. Entonces, ¿por qué agregar una ranura de conformación de bolas a la pista aumenta la vida útil del rodamiento de bolas? Una sección del eje solo ve la carga de las bolas cuando el rodamiento lineal pasa sobre ella. Esto significa que cada parte del eje solo está cargada una parte del tiempo. En cambio, la pista de bolas del rodamiento lineal está cargada siempre que el rodamiento lineal lo esté.
En los diseños en los que tanto la pista de bolas como el eje tienen contacto puntual (productos Precision Steel), la pista de bolas se fatiga antes que el eje. Incorporar la ranura de conformación de bolas a la pista de bolas extiende su vida útil. Sin embargo, en aplicaciones con carreras muy cortas que usan un rodamiento de bolas con una ranura de conformación (Smart o Super) el eje podría fatigarse antes que la pista. Se consideran carreras cortas aquellas que miden menos de 2 veces la longitud del rodamiento.
Esta imagen muestra un detalle de las pistas de bolas.
El rodamiento lineal Precision Steel tiene un contacto punto a punto.
El diseño Super Ball Bushing® incorpora placas de apoyo flotantes y una ranura de conformación de bolas. Estas mejoras aumentan la capacidad de carga hasta tres veces respecto de los productos Precision Steel.
El Super Smart incorpora dos ranuras de conformación de bolas a la placa de apoyo flotante. Esto aumenta seis veces la capacidad de carga respecto de los productos Precision Steel.
La vida útil sigue una ley cúbica, por lo que el aumento de tres veces en la capacidad de carga del rodamiento Super en comparación con el Precision Steel se traduce en una vida útil 27 veces mayor. En el caso del rodamiento Super Smart, el aumento de seis veces en la capacidad de carga en comparación con el Precision Steel se traduce en una vida útil 216 veces mayor.
Información adicional:
El observador atento notará que en todos los casos hay un contacto puntual entre el rodamiento y el eje. Entonces, ¿por qué agregar una ranura de conformación de bolas a la pista aumenta la vida útil del rodamiento de bolas? Una sección del eje solo ve la carga de las bolas cuando el rodamiento lineal pasa sobre ella. Esto significa que cada parte del eje solo está cargada una parte del tiempo. En cambio, la pista de bolas del rodamiento lineal está cargada siempre que el rodamiento lineal lo esté.
En los diseños en los que tanto la pista de bolas como el eje tienen contacto puntual (productos Precision Steel), la pista de bolas se fatiga antes que el eje. Incorporar la ranura de conformación de bolas a la pista de bolas extiende su vida útil. Sin embargo, en aplicaciones con carreras muy cortas que usan un rodamiento de bolas con una ranura de conformación (Smart o Super) el eje podría fatigarse antes que la pista. Se consideran carreras cortas aquellas que miden menos de 2 veces la longitud del rodamiento.