Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les paragraphes suivants décrivent les différences entre les pistes à billes des trois principales familles de produits :
Acier Précision (la conception d’origine)
Super
Super Smart
Les produits en acier Précision, Super et Super Smart utilisent tous des billes à recirculation. La principale différence de conception réside dans la surface d’appui. L’acier Précision utilise un manchon trempé dans lequel une surface d’appui est rectifiée. Les Super et Super Smart utilisent des plaques d’appui flottantes. Les plaques d’appui flottantes comportent la ou les pistes à billes.
Les produits en acier Précision, Super et Super Smart utilisent tous des billes à recirculation. La principale différence de conception réside dans la surface d’appui. L’acier Précision utilise un manchon trempé dans lequel une surface d’appui est rectifiée. Les Super et Super Smart utilisent des plaques d’appui flottantes. Les plaques d’appui flottantes comportent la ou les pistes à billes.
Cette image montre un gros plan des pistes de roulement.
Le palier linéaire en acier Précision a un contact point à point.
Le modèle Super Ball Bushing® ajoute des plaques d’appui flottantes et une rainure de conformation de la bille. Ces améliorations augmentent la capacité de charge à trois fois celle du modèle Précision.
Le Super Smart ajoute deux rainures de conformation de la bille à la plaque d’appui flottante. Il en résulte une capacité de charge six fois supérieure à celle du modèle Précision.
La durée de vie est une formule cubique et le triple de la capacité de charge du roulement Super se traduit par une durée de vie 27 fois supérieure à celle du roulement Précision. La capacité de charge du roulement Super Smart est six fois plus élevée, ce qui se traduit par une durée de vie 216 fois supérieure à celle du roulement Précision.
Informations supplémentaires :
Un observateur attentif peut remarquer qu’il y a un contact ponctuel entre le roulement à billes et l’arbre dans tous les cas. Alors comment l’ajout d’une rainure de conformation de la bille à la piste à billes dans la douille à billes augmente-t-il la durée de vie ? Une section de l’arbre ne voit les billes chargées que lorsque le roulement linéaire passe dessus. Cela signifie que chaque section de l’arbre n’est chargée qu’une partie du temps. Mais la piste à billes du roulement linéaire est chargée chaque fois que le roulement linéaire est sollicité.
Dans les modèles où la piste à billes et l’arbre ont tous deux un contact ponctuel (acier Précision), la piste à billes se fatigue avant l’arbre. L’ajout de la rainure de conformation de la bille à la piste à billes prolonge la durée de vie de la piste à billes. Cependant, dans les applications à très faible course qui utilisent une douille à billes avec une rainure de conformation de la bille (Smart ou Super), l’arbre pourrait souffrir de fatigue avant le chemin de roulement. Les courses qui peuvent être considérées comme courtes sont celles qui sont inférieures à deux fois la longueur de la douille à billes.
Cette image montre un gros plan des pistes de roulement.
Le palier linéaire en acier Précision a un contact point à point.
Le modèle Super Ball Bushing® ajoute des plaques d’appui flottantes et une rainure de conformation de la bille. Ces améliorations augmentent la capacité de charge à trois fois celle du modèle Précision.
Le Super Smart ajoute deux rainures de conformation de la bille à la plaque d’appui flottante. Il en résulte une capacité de charge six fois supérieure à celle du modèle Précision.
La durée de vie est une formule cubique et le triple de la capacité de charge du roulement Super se traduit par une durée de vie 27 fois supérieure à celle du roulement Précision. La capacité de charge du roulement Super Smart est six fois plus élevée, ce qui se traduit par une durée de vie 216 fois supérieure à celle du roulement Précision.
Informations supplémentaires :
Un observateur attentif peut remarquer qu’il y a un contact ponctuel entre le roulement à billes et l’arbre dans tous les cas. Alors comment l’ajout d’une rainure de conformation de la bille à la piste à billes dans la douille à billes augmente-t-il la durée de vie ? Une section de l’arbre ne voit les billes chargées que lorsque le roulement linéaire passe dessus. Cela signifie que chaque section de l’arbre n’est chargée qu’une partie du temps. Mais la piste à billes du roulement linéaire est chargée chaque fois que le roulement linéaire est sollicité.
Dans les modèles où la piste à billes et l’arbre ont tous deux un contact ponctuel (acier Précision), la piste à billes se fatigue avant l’arbre. L’ajout de la rainure de conformation de la bille à la piste à billes prolonge la durée de vie de la piste à billes. Cependant, dans les applications à très faible course qui utilisent une douille à billes avec une rainure de conformation de la bille (Smart ou Super), l’arbre pourrait souffrir de fatigue avant le chemin de roulement. Les courses qui peuvent être considérées comme courtes sont celles qui sont inférieures à deux fois la longueur de la douille à billes.