Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Qui di seguito vengono descritte le differenze nelle piste per le sfere nelle tre principali famiglie di prodotti:
Acciaio di precisione (design originale)
Super
Super Smart
I prodotti in acciaio di precisione, quelli della linea Super e Super Smart utilizzano la tecnologia a ricircolo di sfere. La principale differenza di progettazione risiede nella superficie di carico. I cuscinetti in acciaio di precisione utilizzano un manicotto temprato su cui è incisa una superficie di carico. Super e Super Smart usano dischi di carico flottanti. I dischi di carico flottanti presentano pista/e per le sfere.
I prodotti in acciaio di precisione, quelli della linea Super e Super Smart utilizzano la tecnologia a ricircolo di sfere. La principale differenza di progettazione risiede nella superficie di carico. I cuscinetti in acciaio di precisione utilizzano un manicotto temprato su cui è incisa una superficie di carico. Super e Super Smart usano dischi di carico flottanti. I dischi di carico flottanti presentano pista/e per le sfere.
Il cuscinetto lineare in acciaio di precisione presenta un contatto punto-punto.
Nel design Super Ball Bushing® vengono aggiunti dischi di carico flottanti e una gola. Questi miglioramenti aumentano la capacità di carico fino al triplo di quella della versione di precisione.
Il Super Smart aggiunge due scanalature per le sfere al disco di carico flottante. Il risultato è una capacità di carico di sei volte maggiore di quella del design di precisione.
La durata è il risultato di una formula cubica, quindi la capacità di carico di tre volte superiore del cuscinetto Super corrisponde a una durata di 27 volte maggiore di quella del cuscinetto di precisione. La capacità di carico di sei volte superiore del cuscinetto Super Smart corrisponde a una durata di 216 volte maggiore di quella del cuscinetto di precisione.
Informazioni supplementari:
Un osservatore attento noterà che esiste sempre un contatto puntuale tra il cuscinetto a sfere e l'albero. Quindi come può l'aggiunta di una gola alla pista del cuscinetto radiale migliorarne la durata? Una sezione dell'albero vede solo le sfere caricate mentre il cuscinetto lineare vi passa sopra. Questo significa che ogni sezione dell'albero viene caricata solo per una parte del tempo. Ma la pista delle sfere nel cuscinetto lineare riceve il carico ogni volta che il cuscinetto lineare si trova sotto carico.
Nei design in cui sia la pista sia l'albero hanno un contatto puntuale (acciaio di precisione), la pista di rotolamento si usura prima dell'albero. L'aggiunta di una gola alla pista ne migliora la durata. In ogni caso, nelle applicazioni con corsa molto breve che utilizzano un cuscinetto a sfere radiale con scanalatura (Smart o Super), l'albero potrebbe usurarsi prima della pista del cuscinetto. Si considera breve una corsa inferiore al doppio della lunghezza del cuscinetto a sfere radiale.
Questa immagine mostra il dettaglio delle piste.
Il cuscinetto lineare in acciaio di precisione presenta un contatto punto-punto.
Nel design Super Ball Bushing® vengono aggiunti dischi di carico flottanti e una gola. Questi miglioramenti aumentano la capacità di carico fino al triplo di quella della versione di precisione.
Il Super Smart aggiunge due scanalature per le sfere al disco di carico flottante. Il risultato è una capacità di carico di sei volte maggiore di quella del design di precisione.
La durata è il risultato di una formula cubica, quindi la capacità di carico di tre volte superiore del cuscinetto Super corrisponde a una durata di 27 volte maggiore di quella del cuscinetto di precisione. La capacità di carico di sei volte superiore del cuscinetto Super Smart corrisponde a una durata di 216 volte maggiore di quella del cuscinetto di precisione.
Informazioni supplementari:
Un osservatore attento noterà che esiste sempre un contatto puntuale tra il cuscinetto a sfere e l'albero. Quindi come può l'aggiunta di una gola alla pista del cuscinetto radiale migliorarne la durata? Una sezione dell'albero vede solo le sfere caricate mentre il cuscinetto lineare vi passa sopra. Questo significa che ogni sezione dell'albero viene caricata solo per una parte del tempo. Ma la pista delle sfere nel cuscinetto lineare riceve il carico ogni volta che il cuscinetto lineare si trova sotto carico.
Nei design in cui sia la pista sia l'albero hanno un contatto puntuale (acciaio di precisione), la pista di rotolamento si usura prima dell'albero. L'aggiunta di una gola alla pista ne migliora la durata. In ogni caso, nelle applicazioni con corsa molto breve che utilizzano un cuscinetto a sfere radiale con scanalatura (Smart o Super), l'albero potrebbe usurarsi prima della pista del cuscinetto. Si considera breve una corsa inferiore al doppio della lunghezza del cuscinetto a sfere radiale.