Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
En los rodamientos lineales RoundRail, la capacidad de carga cambia cuando el eje gira en relación a la carga. La capacidad de carga dinámica nominal de un rodamiento Ball Bushing de Thomson solo vale para la orientación óptima. Si la carga incide a una orientación que no es la óptima, la capacidad de carga se reduce en cierta medida.
Si se grafica la capacidad de carga del rodamiento Ball Bushing® en función de la orientación respecto de las pistas de bolas, se obtiene una gráfica similar a la siguiente.
Capacidad de carga del rodamiento Ball Bushing® en función de la cantidad de pistas de bolas
Capacidad de carga del rodamiento Ball Bushing® en función de la cantidad de pistas de bolas
La imagen de la izquierda muestra una carga que presiona entre las dos placas del cojinete. En este caso, las dos placas del cojinete compartirán la carga. Esta orientación es la óptima, es decir, aquella en la que el cojinete puede soportar la máxima carga.
En la imagen de la derecha, el cojinete se ha girado y la carga se aplica directamente sobre una de las placas del cojinete. En esta situación, la carga se apoya en su mayor parte en solo una de las placas. En esta orientación, la capacidad del cojinete es mínima.
Para calcular la capacidad de carga correspondiente a una orientación específica, se debe leer el factor de corrección de la gráfica y se lo debe multiplicar por la capacidad de carga nominal. Nota: La gráfica del factor de corrección de carga varía en función del diseño del producto y la cantidad de pistas de bolas. Para ver la gráfica del factor de corrección de un producto específico, consulte las especificaciones del producto.