Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I cuscinetti con rotaia profilata vengono generalmente montati su strutture intrinsecamente più rigide della guida. Per tale ragione i cuscinetti tendono ad assumere l'orientamento delle superfici su cui vengono fissati, per effetto di una deformazione. Quando su un cuscinetto interviene una deformazione, in particolare se precaricato, si verificano forze risultanti. Queste forze vengono trasferite agli elementi di rotolamento e alle piste, avendo come potenziale risultato un aumento dell'attrito del sistema e una diminuzione della sua risoluzione, precisione e durata.
Sono molti i motivi che possono contribuire all'errore generale delle superfici di montaggio. Tra gli altri, la planarità delle superfici di base, l'ubicazione e il parallelismo delle superfici di riferimento e gli errori del cuscinetto, come descritti nelle classi di precisione.
Le superfici che entrano in contatto con la base e i bordi di riferimento possono essere fresati, molati, rettificati o preparati con altri metodi che creano una superficie di montaggio piana, senza irregolarità che deformerebbero o inclinerebbero il cuscinetto. La sporcizia e i residui dovrebbero essere eliminati, perché potrebbero contribuire alle irregolarità.
NB: tutte le tolleranze di montaggio devono essere comprensive delle tolleranze della base della guida al centro della parte superiore della slitta (H), e dal bordo di riferimento della guida al bordo di riferimento della slitta (A). Pertanto un cuscinetto di classe di precisione inferiore può richiedere un'installazione più accurata.
Base della guida al centro della parte superiore della slitta (H)
bordo di riferimento al bordo di riferimento della slitta (A)
Base della guida al centro della parte superiore della slitta (H)
bordo di riferimento al bordo di riferimento della slitta (A)