Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pulire e controllare che le superfici di montaggio non abbiamo sbavature, intaccature o sporcizia. Una pietra abrasiva è sufficiente per eliminare le piccole imperfezioni sulle superfici di montaggio.
Montaggio della guida
Posizionare con attenzione la guida sulla superficie di montaggio.
Inserire le viti nei fori di montaggio e chiuderle senza serrarle.
Agganciare il bordo di riferimento della guida al bordo di posizionamento della superficie di montaggio. Il bordo di posizionamento può essere lavorato o dritto e può presentare una fila di grani o chiavette o un altro bordo contro il quale è possibile fissare la guida. Dovrebbe essere rettilineo, rientrare nel più restrittivo tra tolleranze di montaggio e requisiti dell'applicazione.
Partendo dal centro della guida e verso l'esterno, stringere le viti alla coppia di serraggio indicata.
Se è necessario usare guide parallele, è possibile scegliere uno dei seguenti metodi per raggiungere il parallelismo:
due bordi di posizionamento paralleli
un blocco pianparallelo o parallelo tra le guide
l'uso di una piastra superiore con le slitte montate, per posizionare e regolare la seconda guida nel modo corretto.
Ripetere i passaggi da 1 a 4 per installare la seconda guida.
Inserire l'apposito tappo in ciascun controforo della guida. Picchiettare i tappi per inserirli usando un materiale morbido, come ottone o legno. Una volta correttamente installati, i tappi devono risultare a filo della superficie superiore della guida. Non svasare i tappi per le guide. NB: i tappi per le guide sono disponibili e vengono consegnati insieme alle guide.
Se lo si desidera, è possibile applicare del nastro per guide sopra alle stesse. Per le misure uguali o inferiori a 35, è possibile usare il nastro senza i tappi.