Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bei Trapezgewindetrieben verlaufen mehrere Gewinde (Gänge) entlang der Spindel. Das führt dazu, dass Steigung und Teilung nicht identisch sind.
Steigung bezeichnet den linearen Verfahrweg der Mutter bei einer Spindelumdrehung. Teilung bezeichnet den Abstand zwischen zwei Gewindekerben im Spindelgewinde
Bei eingängigen Gewinden: Teilung = Steigung. Bei zweigängigen Gewinden: Teilung = zweifache Steigung. Bei viergängigen Gewinden: Teilung = 4-fache Steigung.
In den nachfolgenden Animationen vollführen alle Spindeln eine Umdrehung. Diese Spindeln haben alle dieselbe Teilung, aber unterschiedliche Steigungen. Der Pfeil bewegt sich entlang der Spindel, wie es eine Mutter beim Drehen der Spindel täte. Wie Sie sehen, bewegt sich der Pfeil bei einem zweigängigen Gewinde (zwei Gewindeanfänge) doppelt so weit wie bei einem eingängigen Gewinde. Ein viergängiges Gewinde bewegt die Mutter viermal so weit wie ein eingängiges Gewinde.