Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
En los husillos de rosca, hay varias roscas que recorren el husillo. Esto hace que el avance y el paso no coincidan.
El avance es la distancia que la tuerca recorre cuando el husillo da una vuelta. El paso es la distancia entre dos valles en la rosca del husillo
En los husillos con un único surco, el avance es igual al paso. En los husillos con dos surcos, el avance es igual a 2 veces el paso. En los husillos con cuatro surcos, el avance es igual a 4 veces el paso.
En la siguiente animación, todos los husillos giran una vuelta. Los husillos tienen el mismo paso, pero diferentes avances. La flecha se mueve a lo largo del husillo tal como se movería una tuerca al girar el husillo. Observe que, en el husillo de dos surcos, la flecha avanza el doble de distancia que en el de un surco. En el husillo de cuatro surcos, el avance es cuatro veces mayor que en el de un surco.
Animación de la diferencia entre el avance y el paso
Animación de la diferencia entre el avance y el paso