Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le madreviti hanno più filetti lungo la vite. Per questo motivo, l'avanzamento e il passo non corrispondono.
L'avanzamento è la distanza percorsa dalla chiocciola in una rivoluzione della vite.Il passo è la differenza tra due pieni di un filetto della vite.
Per le viti a un principio, avanzamento = passo. Per il doppio principio, avanzamento = il doppio del passo. Per i quattro principi, avanzamento = il quadruplo del passo.
Nella seguente animazione, tutte le viti vengono ruotate di un giro. Queste viti hanno tutte lo stesso passo, ma diversi avanzamenti. La freccia si sposta lungo la vite così come una chiocciola si sposterebbe nel momento in cui le viti ruotano. Si noti come il doppio principio sposti la freccia di una distanza doppia rispetto al principio unico. Mentre nel caso del quadruplo principio, la distanza è di quattro volte maggiore rispetto al principio singolo.