Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La funzione di sicurezza che blocca il carico evita la caduta libera di una chiocciola verticale in caso di perdita dei cuscinetti a sfere. Si tratta di una funzione di sicurezza integrata per la protezione di persone e attrezzature. Durante il normale funzionamento non si verificano effetti sulle prestazioni della chiocciola.
La funzione di blocco del carico è costituita da un cavo avvolto che si posiziona nella gola in una porzione inutilizzata della chiocciola. Tra la vite e il cavo c'è uno spazio e i due entrano in contatto solo se i cuscinetti della chiocciola vengono persi. In caso di una grave fuoriuscita di sfere, lo spazio libero viene occupato dal blocco del carico. Questo fondamentalmente converte la vite a sfere in una madrevite. Il blocco del carico può essere realizzato anche tramite la lavorazione di una forma inversa alle sfere all'interno della porzione non utilizzata della chiocciola.