Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La característica de bloqueo de carga evita la caída libre de una tuerca de bolas vertical en caso de pérdida de las bolas. Se trata de una característica de seguridad integrada diseñada para proteger a las personas y los equipos. Durante el funcionamiento normal, esta característica no tiene ningún impacto sobre el rendimiento de la tuerca de bolas.
La característica de bloqueo de carga consiste en un alambre enrollado que se inserta en la ranura para las bolas, en una parte de la tuerca que no se utiliza. Hay una separación entre el husillo y el alambre, por lo que estos solo se tocan si se pierden las bolas de la tuerca. En caso de una pérdida catastrófica de las bolas, el mecanismo de bloqueo de carga ocupará el espacio vacío. Esto básicamente convierte el husillo de bolas en un husillo de rosca. Otra forma de lograr un bloqueo de carga es mecanizar una forma de bola invertida en la parte de la tuerca de bolas que no se usa.