Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El juego es el movimiento axial entre la tuerca y el husillo cuando se invierte la dirección de la carga sin girar la tuerca o el husillo. Este movimiento ocurre porque las bolas se desplazan de un lado al otro de la pista de bolas. La siguiente animación muestra una vista transversal de una tuerca. La carga aplicada (flecha roja) se invierte y deja expuesto el juego. En esta demostración, la distancia entre las bolas está exagerada para que el juego se observe con más claridad.
Animación del efecto de juego. La holgura alrededor de las bolas se ha exagerado para mayor claridad.
Animación del efecto de juego. La holgura alrededor de las bolas se ha exagerado para mayor claridad.
El movimiento de la tuerca cuando cambia la dirección de la carga es el resultado del desplazamiento de las bolas de un lado de la ranura hacia el otro. Este movimiento se conoce como "juego" de la tuerca. Para medir el juego, se calcula la diferencia de posición cuando se presiona la tuerca en cada dirección, sin dejar que nada gire. Una tuerca con un juego de 0,002 in puede moverse 0,002 in. sobre el husillo sin girar.
Para medir el juego, se calcula la diferencia de posición cuando se presiona la tuerca en cada dirección, sin dejar que nada gire. Una tuerca con un juego de 0,002 in puede moverse 0,002 in. sobre el husillo sin girar. Si la carga se mantiene siempre en la misma dirección, no se observará juego. En las aplicaciones en las que la carga cambia de dirección y el juego es un problema, este se puede reducir usando bolas que ajusten mejor o una tuerca precargada.