Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

Los rodamientos de bolas se deben lubricar para que alcancen su vida útil nominal.

  • Se requiere aceite o grasa para evitar una falla prematura.
  • Sin embargo, reducir excesivamente el coeficiente de fricción aumenta la probabilidad de falla.

Los husillos de bolas se deben cargar axialmente.

  • Las cargas de momento pueden reducir la vida útil en un 90 %.
  • Las cargas radiales pueden reducir la vida útil en un 90 %.

La alineación imperfecta del husillo de bolas es una de las principales causas de fallas.

  • Una alineación imperfecta causa fatiga en los cojinetes de los extremos.
  • Una alineación imperfecta induce una carga radial o de momento sobre la tuerca de bolas.
  • Una alineación imperfecta puede provocar flexión o mayor carga.
  • Una alineación imperfecta puede causar vibración o corrosión por desgaste.
back to top