Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il gioco è il movimento assiale tra la chiocciola e la vite quando la direzione del carico è invertita, mentre la chiocciola o la vite non ruotano. Il movimento assiale deriva dal passaggio delle sfere da un lato all'altro della pista. L'animazione qui sotto mostra la vista in sezione di una chiocciola. Il carico applicato (freccia rossa) si inverte, rendendo visibile il gioco. Gli spazi tra le sfere sono esagerati ai fini della dimostrazione, per rendere visibile il gioco.
Animazione del gioco, gli spazi tra le sfere sono stati esagerati per offrire maggiore visibilità
Animazione del gioco, gli spazi tra le sfere sono stati esagerati per offrire maggiore visibilità
Il movimento della chiocciola al momento del cambio di direzione del carico è provocato dallo spostamento dei cuscinetti da un lato all'altro della scanalatura. Tale movimento è il "gioco" della chiocciola. Questo effetto viene misurato rilevando la differenza di posizione tra la chiocciola che spinge nelle due direzioni senza che nulla possa ruotare. Se una chiocciola ha un gioco di 0,002 pollici (0,051 mm), questa chiocciola può spostarsi di 0,002 pollici lungo la vite senza che quest'ultima ruoti.
Questo effetto viene misurato rilevando la differenza di posizione tra la chiocciola che spinge nelle due direzioni senza che nulla possa ruotare. Se una chiocciola ha un gioco di 0,002 pollici (0,051 mm), questa chiocciola può spostarsi di 0,002 pollici lungo la vite senza che quest'ultima ruoti. Se il carico viene mantenuto sempre nella stessa direzione, questo backlash non si verificherà. Nelle applicazioni in cui il carico si inverte e tale gioco costituisce un problema, è possibile ridurre questo effetto scegliendo sfere di dimensioni più adeguate oppure eliminarlo del tutto impiegando una chiocciola precaricata.