Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Cosa sono le madreviti motorizzate o gli attuatori lineari con motore passo-passo?
Madrevite motorizzata
La madrevite motorizzata è un motore passo-passo con una madrevite integrata. Essendo la vite parte integrante del motore passo-passo, non sono necessari accoppiamenti e supporti dei cuscinetti, quindi il montaggio, l'installazione e la manutenzione risultano più semplici.
La madrevite motorizzata con vite rotante viene azionata dal motore che fa ruotare la vite. La chiocciola sarebbe collegata al carico e non potrebbe ruotare. Il carico verrebbe quindi traslato mentre il motore fa ruotare la vite.
L'integrazione della madrevite è possibile anche tramite l'integrazione della sua chiocciola all'interno del motore passo-passo. In questo caso, la chiocciola ruoterebbe dentro al motore e la vite si muoverebbe avanti e indietro. I gruppi chiocciola rotante vengono azionati facendo ruotare la chiocciola nel corpo motore. Si ottiene il movimento inibendo il motore e trasferendo un carico collegato alla madrevite o inibendo la madrevite e trasferendo un carico collegato al motore.
L'attuatore a madrevite motorizzato è una soluzione completamente racchiusa nell'alloggiamento. L'attuatore a madrevite motorizzato è un gruppo a madrevite motorizzato con l'aggiunta di un tubo di copertura e di un sistema di guide. La configurazione dell'attuatore offre un alloggiamento completo e si integra facilmente.