리드 스크류 성능은 주로 축 방향 하중 및 회전 속도(rpm)의 함수입니다. 이 둘의 관계는 "압력 속도" 즉 PV 곡선에 의해 결정됩니다. 리드 스크류는 하중을 지지하기 위해 미끄럼 표면을 사용하여 작동하기 때문에 너트와 스크류 사이의 마찰에 의해 열이 발생합니다. 이런 표면에서는 마모도 발생합니다. PV 곡선은 하중과 속도의 안전한 작동 한계를 정의합니다. 하중이 증가하면 과도한 가열 및 마모가 발생하지 않도록 회전 속도를 줄여야 합니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 가벼운 하중이 가해지는 동안에는 스크류를 고속으로 돌리고, 무거운 하중에서는 천천히 움직이도록 할 수 있습니다. 필요한 rpm을 증가시키지 않고 선형 속도를 증가시키기 위해 '리드'라고 보통 정의되는 1회전당 이동 거리를 증가시킬 수 있다는 점을 유의하십시오. 이것은 리드 스크류의 수명을 늘리는 좋은 방법입니다. 리드 스크류 시스템의 사이즈를 결정하기 위해서는 하중을 구동하는 데 얼마의 토크가 필요한지를 아는 것이 중요합니다. 이것은 리드 스크류가 알려진 경우 간단히 계산할 수 있습니다. 1회전당 이동 거리가 클수록 요구되는 토크가 높아지지만 효율도 어느 정도는 높아집니다.
애플리케이션에 적합한 리드 스크류 또는 볼 스크류 제품을 선택하는 데 도움이 필요하면 당사의 애플리케이션 엔지니어링팀으로 문의하십시오.