Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 강철 샤프트는 최상의 품질 표준을 준수하며 생산되고 대부분의 응용 분야에서 사용할 수 있도록 경화됩니다. Thomson의 강철 샤프트는 부식에 강하며 습한 환경에 설치해야 하는 응용 분야 또는 물세척이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 강철 샤프트는 매우 높은 정밀도와 하중을 요구하는 응용 분야에서 종종 사용되지만 수명이 더 길고 유지보수 비용이 덜 듭니다.
자신에게 맞는 샤프트 솔루션을 빠르게 찾기
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.

With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.

올바른 정보로 최적의 샤프트를 선택해 리니어 모션 시스템의 성능과 수명을 극대화하십시오. 몇 가지 주요 고려사항을 이해하기만 하면 됩니다.
맞춤형 샤프트 견적서를 받으려고 오래 기다릴 필요가 없습니다. 3D 모델을 업로드하기만 하면 즉각 맞춤형 60 케이스 LinearRace 샤프트의 가격대와 리드 타임을 받을 수 있습니다.
라운드 샤프트를 리니어 가이드로 사용하려면 샤프트를 적절하게 장착해야 합니다. 이 동영상을 시청해 가장 많이 사용하는 샤프트 장착 방법을 알아보십시오.
원형 레일과 사각형 레일의 차이점은 무엇입니까? 주어진 응용분야에서 어떤 레일이 더 적합한지 어떻게 알 수 있습니까? 레일의 크기를 어떻게 측정합니까? 리니어 가이드 기술에 대한 기본을 알아보고 향후 응용분야에서 가이드의 크기를 측정하는 방법을 배우십시오. 덤으로 새로운 온라인 리니어 가이드 구성 요소 도구에 대한 안내도 받을 수 있습니다.
이 웨비나에서 여러분은 리니어 베어링의 유형, 흔한 응용분야, 디자인 고려사항, 응용분야 요구사항, 옵션 기능 및 디자인 계산에 대해 배우게 됩니다.
부하 용량, 제조 용이성 및 제품 수명에서 기술 발전 덕분에 더욱 다양한 응용분야에서 마찰이 거의 없는 리니어 가이드의 혜택을 보고 있습니다. 사각형 또는 프로필 레일을 소개한 후로 1970년대의 리니어 가이드 디자인 엔지니어는 중요한 선택에 직면했습니다. 원형으로 할 것인가 사각형으로 할 것인가?
추가 정보리니어 구성요소를 선택할 때 주로 고려해야 하는 사항은 리니어 기술의 주요 유형을 선택하는 방법 그리고 비용보다는 디자인 요구사항을 사용해 최적의 성능을 제공하는 자동화 시스템을 디자인하는 방법입니다.
추가 정보시간과 비용을 줄이려면 주어진 응용분야에 적합한 베어링을 선택하는 것이 필요합니다. 응용분야에 적합한 베어링의 정확한 치수를 재고 적합한 베어링을 선택할 때 각 베어링 유형의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 리니어 베어링과 가이드에 대한 개요를 제공하고, 특정 응용분야에 적합한 제품을 지정하는 방법과 흔히 발생하는 응용분야 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.
추가 정보| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB |
To download the models below, you will need to sign in.