기계 설계자들이 모터 토크를 리니어 추력으로 변환해야 할 때, 하나의 리드 스크류와 너트를 가진 스테퍼 모터를 종종 고려합니다. 이를 스테퍼 모터 리니어 액추에이터(SMLA)라고 하며, 이 구성은 리니어 방향을 따라 정밀한 제어, 신뢰성 및 다양한 기능을 제공할 수 있습니다. 그러나 작은 모멘트나 좌굴 하중이 발생할 가능성이 있는 경우에는 추가적인 리니어 가이드를 추가하는 것이 필요합니다. 잘 설계된 가이드 메커니즘은 좌굴로 인해 발생할 수 있는 구속, 굽힘, 또는 기타 기능 장애를 방지할 수 있습니다.
표면적으로는 SMLA에 가이드를 추가하는 것이 매우 간단해 보일 수 있어 경험이 풍부한 엔지니어들이 스스로 설계하려는 유혹을 받을 수 있지만, 계산의 복잡성을 고려할 때, 가장 작은 응용 분야에서도 DIY 전략은 위험이 따를 수 있습니다. 어떤 응용 분야에 적합한지를 결정하려면 모션 프로파일, 가용 시간 및 예산, 공간 고려 사항, 통합 및 지원을 신중히 고려해야 합니다.
SMLA의 필요성
SMLA는 일반적으로 스테퍼 모터와 통합된 리드 스크류로 구성되어, 하중을 앞뒤로 이동시키는 리니어 모션을 제공합니다. SMLA는 높은 신뢰성과 경제성을 갖춘 작업 장치로, 정밀한 정지와 시작, 높은 프로그래밍 가능성이 요구되는 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 현미경 스테이지 조정, 3D 프린터 헤드 이동, 피펫팅 등이 있습니다. (그림 1)


그림 1. 상단: 모든 SMLA는 스테퍼 모터, 하나의 리드 스크류, 및 너트를 갖추고 있지만, 모션을 전달하는 방식은 리드 스크류나 너트, 또는 전통적인 액추에이터형 로드를 회전시키는 방식에 따라 다를 수 있습니다. 하단: 이상적인 SMLA 응용 분야에는 (좌에서 우로) 피펫팅, 현미경 스테이지 조정, 유체 펌핑 및 3D 프린팅이 포함됩니다. 이미지 제공: Thomson Industries, Inc.
가이드의 필요성
SMLA는 리니어 축을 따라 추력을 제공하지만 좌굴 하중은 견딜 수 없습니다. 이 축에 수직으로 가해지는 바람직하지 않은 하중은 다음과 같은 요인으로 인해 발생할 수 있습니다:
- 정렬되지 않은 하중으로 인한 굽힘 모멘트 힘.
- 기계적 충격이나 진동이 있는 환경에서의 진동 및 충격 하중.
- 부품 간의 열 팽창 차이.
- 중력.
이러한 힘은 독립적으로 또는 결합하여 부품을 마모시키거나 변형시킬 수 있습니다. 이는 굽힘과 좌굴, 조기 고장, 그리고 베어링이나 리드 스크류 너트 및 나사산에 가해지는 스트레스 증가를 초래할 수 있습니다. 정렬 불량, 증가된 마찰 및 재료 피로도 또한 전체 성능 저하와 시스템 수명 단축을 발생합니다.
모멘트나 측면 하중의 부정적인 영향을 피하려면, 하중의 리니어 모션에 영향을 미치는 외부 힘으로부터 보호하기 위해 보조 가이드를 추가해야 합니다. 가이드는 종종 리드 스크류 외부에 라운드 또는 사각형 레일과 베어링을 배치하는 방식으로 이루어집니다. 사용자나 OEM의 도전 과제는 가장 강력한 가이드를 가장 작은 공간에서 최저 비용으로 결정하는 것입니다.
가이드 추가하기
최적의 방식으로 가이드를 추가하는 것은 하중이 크고 속도가 높을수록 더욱 복잡해집니다. 다음 단계들이 포함됩니다:
- 공간, 예산 및 납품 조건 평가.
- 라운드 레일, 사각형 레일 또는 다른 가이드 메커니즘 중 가장 적합한 것을 결정.
- 최적합한 제품 선정을 위한 시간 소요.
- 최종 설계를 CAD로 구현.
- 조립.
- 테스트.
기성 부품을 사용해 소형화된 단위로 추력과 가이드 레일을 통합한 컴팩트한 리니어 모션 시스템을 직접 조립하는 것이 가능할 때도 있습니다. 그러나 최적의 솔루션에 도달하려면 추가적인 전문 지식이 필요한 경우가 많습니다. 기계 설계자는 스스로 리니어 모션 시스템을 조립하여 잠재적인 위험을 감수할 것인지, 아니면 다년간의 응용 전문 지식을 보유한 모션 제어 제조업체의 경험에 따라 대부분 표준 부품으로 구성된 고도의 솔루션을 만들 것인지 선택해야 합니다.
DIY?
컴팩트한 리니어 모션 시스템을 직접 설계하면 더 맞춤화된 솔루션을 낮은 비용으로 구현할 수 있으며, 대량 생산 어플리케이션에서는 규모의 경제를 가져올 수 있습니다. 하지만 여러 잠재적인 단점도 존재합니다.
시스템 설계에 대한 광범위한 경험이 없는 기계 설계자들은 신중을 기하다가 과도하게 설계할 수 있습니다. 과도한 설계는 위험을 줄일 수 있지만 복잡성도 더해집니다. 예를 들어, 레일의 크기를 지나치게 키우면 지지력이 더해지지만, 비용이 증가하고 공간을 더 차지하게 됩니다. 많은 엔지니어링 프로젝트가 첫 번째 시도에서 실패하는 경우가 흔하며, 이는 처음부터 다시 시작해야 한다는 것을 의미해 추가 비용과 지연을 초래할 수 있습니다.
대부분의 DIY 프로젝트는 다양한 공급업체의 부품을 통합하는데, 이러한 부품들이 최적의 조화를 이루지 못할 가능성이 큽니다. 문제가 발생할 경우 부품 공급업체들 간에 책임을 미루는 상황이 생길 수 있습니다. 또한, 유지보수와 지원 측면에서도 문제가 될 수 있는데, 특히 초기 설계를 맡은 내부 팀이 더 이상 프로젝트를 완료할 수 없는 경우에는 더욱 그렇습니다.
성공을 위한 파트너십
표준 또는 약간 수정된 부품의 "딱 맞는" 조립을 구성할 수 있는 공급업체와 협력하면 이러한 문제를 피하는 데 도움이 됩니다. 공급업체는 다양한 애플리케이션에 맞춰 리니어 모션 시스템을 맞춤화한 경험이 풍부할 가능성이 큽니다. 또한, 공급업체는 구성 사양, CAD 모델 및 온라인 도구를 개발하여 프로세스를 원활하게 하고, 부품을 더 효율적으로 가공할 수 있는 물리적 도구도 보유하고 있을 수 있습니다. 공급업체는 주요 커스터마이징 없이 쉽게 적용할 수 있는 사전 테스트된 모듈도 보유하고 있을 가능성이 큽니다. (그림 2) 모듈성으로 인해 공급업체는 맞춤형 제품에 일반적으로 수반되는 추가 비용 없이 고도로 구성된 표준 제품을 제공할 수 있습니다.

그림 2. 모션 엔지니어들은 SMLA에 가이드를 추가하기 위한 다양한 표준 구성 옵션을 가지고 있습니다. 어플리케이션 요구 사항 및 장착 및 공간 고려 사항에 따라, 예를 들어, 프로파일 레일과 리드 스크류를 수직(왼쪽) 또는 수평(중간)으로 배치할 수 있습니다. 또는 리드 양쪽에 라운드 레일을 배치하여(오른쪽) 더 높은 모멘트 하중을 견딜 수 있도록 할 수 있습니다. 이미지 제공: Thomson Industries, Inc.
공급업체는 제품의 운영에 대한 책임을 지며, 일반적으로 보증을 통해 이를 수행합니다. 공장에서 통합될 경우, 설계자는 구성 요소 간의 불일치가 발생하지 않을 것이라는 점에 대해 더 높은 신뢰를 가질 수 있습니다. 또한, 공급업체는 최소한의 공간을 최대한 활용한 경험이 있어, 더 컴팩트한 리니어 모션 시스템을 제작할 수 있습니다. 일부 공급업체는 무료로 맞춤화 서비스를 제공하기도 합니다. 이러한 공급업체의 혜택과 능력의 결과는 시간과 수고, 유지보수가 줄어들고, 더 빠른 솔루션을 제공하며, 가장 중요한 총 비용이 낮아진다는 점입니다.
안전한 선택
고급 맞춤형 리니어 모션 시스템 프로젝트를 수행할 시간과 전문 지식이 있고, 어느 정도의 위험을 감수할 수 있다면 직접 시스템을 제작하여 비용을 줄일 수 있습니다. 그렇지 않다면, 경험이 풍부한 공급업체의 엔지니어링 팀과 협력하여 표준 부품으로부터 고도로 구성된 컴팩트한 리니어 모션 시스템으로 조립하는 것이 더 빠르고 리스크를 줄이면서 최적화된 제품을 얻는 방법일 수 있습니다.
단기적으로는 비용이 더 들 수 있지만, 모든 요소를 고려할 때 경험이 풍부한 리니어 모션 공급업체와 협력하는 것이 더 높은 품질의 신속한 솔루션을 제공하며, 최대의 투자 대비 수익률(ROI)를 달성할 수 있습니다.