선형 슬라이드 베어링

Thomson에서는 Linear Ball Bushing® 베어링을 70여년 전에 발명했으며, 이후 선형 슬라이드 베어링 기술의 세계적인 선두업체로 인정받았습니다. 당사에서는 특정 설계 요건을 충족하기 위해 최고의 품질 기준으로 제조된 최신 선형 베어링 및 부속품을 세계에서 가장 다양하게 제공합니다. 향후 설계에 이상적인 선형 부품은 무엇인지 알아보십시오.

왜 Thomson 선형 슬라이드 베어링을 선택해야 할까요?  

  

어떤 응용분야 요건이든, Thomson에서는 선형 슬라이드 베어링을 제공하여 솔루션을 제공합니다. 당사의 모든 선형 베어링 제품군은 마찰이 적으며 부드럽고 정확하게 작동하도록 설계되었습니다. 또, 당사의 인기 제 

 

귀사의 응용분야에 적합한 Thomson 선형 슬라이드 베어링은 무엇일까요? 

 

슈퍼 스마트
기존 베어링에 비해 하중 지지력을 6배 높이고, 이동 수명을 216배 높여주는 특허받은 자동 정렬, 이중 트랙 선형 베어링 기술을 사용하는 Thomson Super Smart 선형 슬라이드 베어링은 원형이 완전치 않은 하우징에 설치했을 때도 직경을 유지할 수 있습니다. Super Smart 베어링은 설치 시간과 비용을 최소화하기 위해 출하 시 산업 표준 싱글 또는 트윈 필로우 블록 구성으로 설치되어 있도록 주문할 수 있습니다.

슈퍼
기존 선형 베어링에 비해 3배의 하중 지지력 또는 27배의 수명을 자랑하는 Super 베어링은 자동 맞춤이 가능하고, 가벼우며, 낮은 마찰 계수로 조정 가능합니다. 마찰력이 높은 일반 베어링을 빠르고 쉽게 교체할 수 있는 Super 선형 슬라이드 베어링은 중요한 고속 응용분야에서 관성과 소음을 줄이기 위한 내마모성, 엔지니어 폴리머 리테이너와 외부 슬리브를 특징으로 합니다.

정밀강
개방형, 폐쇄형 초정밀 및 조정 가능한 버전으로 사용 가능할 뿐만 아니라, 가단성 철로 만든 필로우 블록에 설치되어 출하되는 견고한 정밀강 선형 베어링은 바인딩과 채터가 필요하지 않아 혹독한 고온 응용분야에서 일반 베어링을 교체하는 데 적합합니다.  

MultiTrac®
극강의 견고함을 자랑하는 MultiTrac 선형 슬라이드 베어링은 편향을 줄이며, 기존의 미터법 선형 베어링에 비해 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다. 특허받은 볼 제어 기술을 활용하면 마찰이 큰 일반 베어링을 사용할 때 일반적인 바인딩과 채터가 필요 없습니다. 

RoundWay®
기존 선형 베어링에 비해 하중 지지력을 20배 이상 높여주는, RoundWay 선형 롤러 베어링을 사용하면 설계자가 시스템 압축도를 최적화하고 하드웨어 비용을 최소화할 수 있습니다. 이러한 베어링에는 강화철 및 연삭철 재순환 롤러의 높은 하중 지지력과 견고한 가단성 철로 만든 마운팅 블록이 결합되어 있습니다. 체인으로 연결된 롤러가 장착되어 있어 매우 혹독하고 오염된 환경에서도 RoundWay는 초고속으로 이동할 수 있습니다.

FluoroNyliner®
워시다운 또는 수중 환경에 이상적인 FluoroNyliner 선형 베어링은 넓은 접촉 면적으로 자동 윤활되어 진동이 많거나 충격이 심한 응용분야에서 높은 성능을 자랑합니다. 이러한 베어링은 단순화된 내부식성 설계 덕분에 오염이 심한 환경에서도 작동합니다. 

초소형 기기
높은 정밀도와 압축도 덕분에 초소형 기기 선형 슬라이드 베어링은 높은 반복성과 반응성을 필요로 하는 소형 메커니즘 또는 장치에 이상적입니다. 마찰이 큰 일반 베어링 교체 시, 기기 베어링의 지속적으로 낮은 마찰 계수가 채터 의 필요성을 없애고 매끄러운 선형 성능을 제공합니다. 

 

사각형 대 원형: 귀사의 응용분야에 가장 적합한 선형 가이드는 무엇일까요? 

   

응용분야에 대한 선형 가이드를 지정할 때는 두 가지 유형, 즉 사각형(프로파일) 가이드 레일과 원형 가이드(샤프팅) 중에서 선택할 수 있습니다. 응용분야에 따라 어떤 유형의 선형 가이드를 사용해야 할지가 결정됩니다. 

사각형 가이드 레일은 우수한 강도와 높은 정밀도를 요구하는 고하중 응용분야에 적합합니다. 이러한 선형 가이드는 레일의 볼 트랙을 정밀 연마하여 볼과의 순응성을 높여 우수한 성능을 제공합니다. 프로파일 레일 베어링의 전통적인 응용분야는 하중 지지력, 강도 및 정밀도가 가장 중요한 기계 공구 산업입니다. 원형 가이드에서는 완벽하지 않은 표면에 장착하거나 무거운 하중을 받는 수직 이동에 사용할 때 원활하게 작동하도록 함으로써 여러 가지 이점을 제공합니다. 

사각형 또는 원형 선형 가이드 선택에 대한 자세한 분석 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오. 

폐쇄형 및 개방형 Linear Ball Bushing 베어링 중 선택하기

예방적 선형 베어링 유지관리

조정 가능한 필로우 블록을 사용하여 정밀도를 최적화하는 방법

Thomson 필로우 블록 선택

Thomson Linear Ball Bushing 베어링의 방향이 하중 지지력에 영향을 미치는 방식

Thomson Adjustable Linear 베어링 자세히 살펴보기

Thomson Linear Ball Bushing 베어링 장착하기

선형 슬라이드 베어링 교육

연혁

Ball Bushing 베어링은 1945년 John Thomson Sr.이 발명했습니다. 부싱은 항공기 프로펠러 날개의 피치를 바꾸는 데 사용되는 연결장치의 스틱 슬립 문제를 위한 솔루션이었습니다. 볼 베어링에는 일반 베어링의 스틱 슬립 , 바인딩, 채터가 필요하지 않습니다. 볼 리서큘레이션은 사실상 마모되지 않으며 0.001 수준의 마찰 계수를 지속적으로 제공합니다.

자세히 읽기
설계와 이론

RoundRail 선형 가이드의 외부 레이스는 선형 베어링이고, 내부 레이스는 샤프트입니다. 이 교육 섹션에서는 선형 베어링(외부 레이스)을 중점적으로 다룹니다.

자세히 읽기
제품 세부사항

선형 슬라이드 베어링은 낮은 마찰과 높은 하중 지지력을 제공합니다. 이 두 가지는 선형 가이드가 필요할 때 보통 첫 번째로 고려하는 항목입니다. 당사의 Ball Bushing 베어링 라인은 다음과 같은 제품군으로 구성되어 있습니다.

 

  • Super Smart Ball Bushing 베어링 

  • Super Ball Bushing 베어링

  • Precision Steel Ball Bushing 베어링

  • “A” 베어링

  • MultiTrac (MAM) 

  • 다이 세트

  • 초소형 기기

자세히 읽기
설치 지침

필로우 블록은 볼 부싱 베어링에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 필로우 블록에는 볼트 구멍이 있어 내부에 부싱이 있는 블록을 장착 표면에 고정할 수 있습니다. 필로우 블록을 사용하지 않는 경우에는 보어에 부싱을 고정해야 합니다. 다음 비디오에서는 몇 가지 고정 방법을 설명합니다.

자세히 읽기
유지관리

사용 가능한 윤활유 옵션 중에서 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반 지침: 

  • 하중이 낮고 속도가 높은 경우 기계유 또는 저점도의 그리스가 좋습니다.

  • 하중과 속도가 중간 정도인 경우 NLGI 1 또는 2 그리스가 좋습니다.

  • 하중에 높은 경우 EP2 첨가제 포함 그리스가 필요할 수 있습니다. EP는 극압제로 그리스가 고압에서 분해되는 것을 방지하기 위해 특수 첨가제를 사용합니다. 이 유형의 그리스를 사용하면 스틸 샤프트 외관에 윤기가 없어집니다.

  • Thomson LinearLube®는 대부분의 산업 응용분야에 적합하며 FDA에 등록되었습니다.

자세히 읽기