Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Press Release Hero Image

Online-Auswahltool für Führungswellen um Echtzeit-Konfiguration für Sonderbearbeitung erweitert

Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, führender Hersteller mechanischer Linear- und Antriebslösungen, bietet in seinem Online-Wellenkonfigurator ab sofort auch Sonderbearbeitungsoptionen in Echtzeit-Konfiguration an. Mit dieser neuen Funktionalität reduzieren Kunden den Zeitaufwand zur individuellen Spezifikation einer Rundwelle von mehreren Stunden auf nur wenige Minuten.

Bisher konnte der Thomson-Wellenkonfigurator dafür genutzt werden, um Werkstoff, Größe oder andere Standardeigenschaften festzulegen. Wenn jedoch eine bestimmte Sonderbearbeitung wie Gewinde, Abflachungen, Ringnuten oder Radialbohrungen benötigt wurden, musste entweder eine Zeichnung eingereicht oder die Welle im direkten Gespräch mit einem Vertriebsingenieur konfiguriert werden.

Mit der neuen Zusatzfunktion des Tools können Nutzer die Sonderbearbeitung ihrer Welle nun eigenständig konfigurieren. Dabei wird eine interaktive 2D-Darstellung in Echtzeit aktualisiert, die sofort anzeigt wie sich eine Änderung auf das Design, den Preis und die Lieferzeit auswirkt. Darüber hinaus werden konstruktive Fehler ausgeschlossen, wie beispielsweise Abstandskonflikte oder eine für den spezifizierten Durchmesser zu große Radialbohrung, denn es werden nur solche Optionen zur Auswahl angeboten, die zur jeweiligen Konfiguration passen.

Das neue Add-on zum Thomson Wellen-Konfigurator erlaubt Anwendern die schnellere Spezifikation und Beschaffung einer sonderbearbeiteten Wellenlösung, zugeschnitten auf ihre anwendungstechnischen Anforderungen.

„Besonders nützlich ist dieses Tool für Werkstätten oder Maschinenbauer, die häufig kleinere Mengen in kurzer Zeit benötigen“, erläutert Eduard Schweifort, Produktmanager für Linearlager & -führungen bei Thomson. „Möglicherweise müssen sie ein Gerät neu konstruieren oder befinden sich in einer frühen Prototypenphase. In jedem Fall sparen sie Zeit durch den Wegfall mehrmaligen Nachfragens – typisches Szenario bei Sonderlösungen – und möglicherweise auch Geld, da ihnen die Preisauswirkung einer Überspezifizierung in Echtzeit angezeigt wird.“

Die Wellen-Sonderbearbeitung kann über den Online-Produktfinder von Thomson vorgenommen werden. Nach der Auswahl von Wellentyp und Werkstoff erscheint in der Liste empfohlener Teilenummern ein Link zu den Sonderbearbeitungsoptionen. Das Konfigurationstool konzentriert sich hierbei auf die gängigsten bei Thomson verfügbaren Sonderausführungen, die sowohl für beide Enden als auch für die Mitte der Welle ausgewählt werden können.

Während der Benutzer die Sonderbearbeitungsoptionen für den linken, rechten und mittleren Teil der Welle auswählt, erscheint in Echtzeit eine 2D-Maßzeichnung der angepassten Welle.

„Mithilfe dieser Tool-Erweiterung generieren unsere Kunden eine 2D-Zeichnung mit sämtlichen relevanten Abmessungen und Toleranzen, die sie ausdrucken, weiterleiten oder herunterladen können“, fügt Schweinfort hinzu. „Sie haben sogar die Möglichkeit, die konfigurierte Welle direkt aus dem Tool heraus zu bestellen.“

Den Rundwellen-Produktfinder finden Interessierte unter: https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/wellen#produkte

Für Sonderbearbeitungsoptionen, die im Wellenkonfigurator nicht angeboten werden, können Kunden wie gewohnt direkt mit einem Thomson-Applikationsingenieur per Telefon, E-Mail oder Live-Chat in Kontakt treten, um schnell eine ideale Individuallösung zu konfigurieren.

Für weitere Informationen

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

Über Thomson Industries, Inc.

Seit 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich hochwertiger Linear- und Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Linearlagern und -führungen, Wellen, Kugel- und Trapezgewindetrieben, Spindelhubgetrieben, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing®-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Back to press releases
Zum Seitenanfang