Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Press Release Hero Image

Thomson erweitert seine H-Track Aktuatoren für den Betrieb unter Wasser

Kristianstad, Schweden – Thomson, eine Marke der Regal Rexnord Corporation und führender Hersteller mechanischer Lineartechnik-Lösungen, stellt eine neue Version seines elektrohydraulischen H-Track Aktuators vor. Dieser wurde weiter verbessert, um ihn in rauen und feuchtigkeitsintensiven Umgebungen noch widerstandsfähiger machen. Er verfügt über Komponenten aus rostfreiem Edelstahl 316 für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und ein hermetisch abgedichtetes Motorgehäuse, das einen Unterwasserbetrieb ermöglicht, wodurch sich das Anwendungsspektrum des H-Track auf Ausrüstung in den Segmenten Schiffsbau, Landwirtschaft, Industrie und mobile Arbeitsmaschinen vergrößert. Genauso verbessern ein überarbeitetes Design und ein optimiertes Online-Auswahltool sowohl die Produktverfügbarkeit als auch die Integrationsmöglichkeiten des Aktuators.

„In den von uns belieferten Branchen wird die Belastbarkeit der Ausrüstung maximal ausgeschöpft, häufig in Umgebungen, wo Nässe, Salz und Schmutz unvermeidbar sind“, erklärt Anders Karlsson, Senior Product Manager, Linearaktuatoren bei der Linearbewegungs-Sparte von Regal Rexnord. „Der H-Track ist eine seit langem bewährte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Mit unserer neuesten Entwicklung betreten wir nicht nur den Schiffsbausektor, sondern setzen neue Maßstäbe der Langlebigkeit in allen rauen Einsatzszenarios.“

Entwickelt, um rauen Umgebungen zu trotzen

Das hochrobuste, in sich geschlossene Hydrauliksystem des Thomson H-Track liefert seit jeher die Kraft der Hydraulik, ohne auf Schläuche, externe Pumpen oder regelmäßige Wartung angewiesen zu sein. Durch die neuesten Verbesserungen wird der Aktuator noch zuverlässiger in Anwendungen, in denen herkömmliche Modelle mit der Zeit an Leistung verlieren können. Zu den neuesten Verbesserungen gehören:

  • Korrosionsfeste Konstruktion – Alle freiliegenden Verbindungselemente, Adapter und die Kolbenstange werden jetzt aus 316er-Edelstahl gefertigt, einem Werkstoff, der aufgrund seiner hohen Rost- und Oxidationsbeständigkeit im Schiffsbau weit verbreitet ist. Im Gegensatz zu beschichtetem Stahl, der im Laufe der Zeit aufgrund zerkratzter oder verschlissener Beschichtung seine Widerstandsfähigkeit verliert, bietet diese Edelstahl-Sorte dauerhafte Langlebigkeit in Salzwasser, bei hoher Luftfeuchte und unter allgemein hochkorrosiven Bedingungen.
  • Für Langzeitbelastung zertifiziert – Der H-Track hat einen 2000-stündigen Salzsprühnebeltest erfolgreich absolviert und übertrifft damit deutlich die heute üblichen Industriestandards.
  • Schutzart IP68 dynamisch für den Unterwasserbetrieb – Ein neu gekapseltes Motorgehäuse ermöglicht den Betrieb des H-Track unter Wasser, wodurch sich der Anwendungsbereich auf die Schiffsautomatisierung, Offshore-Anlagen und sonstige unter Wasser betriebene Ausrüstung erweitert.

Smarteres Design, kürzere Lieferzeiten

Thomson hat die Konfiguration von Hublänge und die Tragzahl optimiert, sodass der H-Track jetzt noch einfacher zu spezifizieren und schneller zu liefern ist. Während das Design im Hinblick auf die Fertigung optimiert wurde, lässt es sich dennoch nach wie vor vollständig an die jeweiligen anwendungsspezifischen Anforderungen anpassen.

Somit ist der H-Track weiterhin eine leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Hydrauliksystemen, da er Pumpe, Motor und Zylinder zu einer wartungsfreien Einheit integriert. Durch seine kompakte Bauweise sind externe Schläuche und Ausgleichsbehälter überflüssig, woraus eine hohe Leistungsdichte und Stoßlastfestigkeit resultiert, während sich zugleich sein Einbau deutlich vereinfacht.

„Unser Fokus lag nicht allein auf Anwendungen im Schiffsbau, sondern wir wollten einen robusteren und langlebigeren Aktuator für alle rauen Einsatzumgebungen entwickeln“, führt Karlsson weiter aus. „Mit diesem Upgrade erhalten Kunden aus allen Industriesegmenten mehr Zuverlässigkeit, reduzierte Ausfallzeiten und einen verschlankten Bestellprozess, der eine unkomplizierte Einbindung in ihre Anlagen gewährleisten.“

Verfügbarkeit

Der seewassertaugliche H-Track Aktuator ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.thomsonlinear.com/

Das Automatisierungsportfolio des Unternehmens – bestehend aus Steuerungen, Antrieben, Präzisionsmotoren, Aktuatoren und Linearsystemen – steuert Bewegungsabläufe in Anwendungen von der Fabrikautomation bis hin zu Präzisionswerkzeugen für chirurgische Eingriffe.

Die Endmärkte des Unternehmens profitieren von langfristigen Wachstumstrends und umfassen Fabrikautomation, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Rechenzentren, Lagerhaltung, erneuerbare Energien, Wohn- und Geschäftsgebäude, allgemeine Industrie, Bauwesen, Metall- und Bergbau sowie Landwirtschaft.

Regal Rexnord besteht aus drei operativen Geschäftsbereichen: Industrial Powertrain Solutions, Power Efficiency Solutions sowie Automation & Motion Control. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und verfügt über Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorte weltweit.

Weitere Informationen – einschließlich unseres Nachhaltigkeitsberichts – finden Sie unter www.regalrexnord.com.

Über Thomson und die Marken der Linearbewegungssparte von Regal Rexnord

Die Linearbewegungsmarken von Regal Rexnord – Thomson, Nook und Delevan – blicken auf nahezu 80 Jahre Innovation im Bereich der Bewegungssteuerung zurück und gehören zu den führenden Herstellern von Linearantrieben, Linear-Kugellagern (Linear Ball Bushing®), Profilschienenführungen, 60 Case® LinearRace®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Trapez- und ACME-Gewindetrieben, Spindelhubgetrieben, Lineareinheiten, Roboter-Transfersystemen, Resolvern, Magnetik-Komponenten und weiterem Zubehör. Seit der Erfindung des Linear-Kugellagers im Jahr 1945 setzen unsere Marken Maßstäbe mit einem unerreichten Portfolio an Lösungen zur Linearbewegungssteuerung für globale Märkte wie Materialtransport, industrielle Automatisierung, Medizin und Gesundheitswesen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, mobile Off-Highway-Anwendungen und viele weitere Branchen – durch Engineering-, Produktions- und Vertriebsstandorte in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über die Regal Rexnord-Marke Thomson, 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com.

Über Regal Rexnord

Die rund 30.000 Mitarbeitenden von Regal Rexnord weltweit tragen dazu bei, eine bessere Zukunft zu gestalten – durch nachhaltige Lösungen, die Bewegung erzeugen, übertragen und steuern. Die Elektromotoren und Luftbewegungssysteme des Unternehmens liefern die Energie zur Erzeugung von Bewegung. Ein Portfolio hochentwickelter Komponenten und Teilsysteme für die Kraftübertragung überträgt Bewegung effizient, um industrielle Anwendungen anzutreiben.

Back to press releases
Zum Seitenanfang