Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Press Release Hero Image

Canopen-netzwerkprotokoll Jetzt Auch Als Option für Thomson Electrak® HD-Aktuatoren

Offene Architektur für mehr Konnektivität, Wartungsfreundlichkeit und Flexibilität

Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, gibt die Verfügbarkeit des Industrie-Netzwerkprotokolls CANopen als Option für seine Produktreihe elektrischer Schwerlast-Elektroaktuatoren Electrak HD bekannt. Konstrukteure linearer Achssteuerungen, die Verstellkräfte von bis zu 16 kN benötigen, kommen somit jetzt in den Genuss der Kosteneffizienz und Flexibilität dieses CAN-Bus-Standards.

„Viele unserer Kunden suchen nach Möglichkeiten, ihre Kosten zu senken und gleichzeitig mehr Flexibilität zu gewinnen, indem sie ihre Antriebssysteme in übergeordnete, offene Automatisierungsstrategien integrieren. Daher wurde der Wunsch an uns herangetragen, CANopen zu unterstützen. Umso mehr freuen wir uns bekanntgeben zu können, dass wir ab sofort sowohl CANopen als auch die SAE J1939-Funktionalität für unsere beliebten Electrak HD-Aktuatoren anbieten“, erklärt Anders Karlsson, Product Line Specialist für Linearaktuatoren bei Thomson.

Bei CANopen handelt es sich um ein offenes industrielles Integrationsprotokoll, das auf dem Controller Automation Network (CAN) basiert. Ursprünglich für Industrieanlagen entwickelt, wird es zunehmend zum bevorzugten Protokoll in der Fertigungsautomatisierung – insbesondere für fahrerlose Transportsysteme (FTS/AGV) und den SPS-gesteuerten Materialfluss.

CANopen bietet die vollständige Funktionalität von SAE J1939, einem ebenfalls auf dem CAN-Netzwerkbus basierenden Protokoll. Es verwendet jedoch eine unabhängige Standardplattform, die eine direkt verfügbare Anbindung an andere Standardgeräte ermöglicht. Somit lassen sich Bewegungsfunktionen problemlos in übergeordnete Automatisierungssysteme integrieren.

CANopen erleichtert aber nicht nur die Konnektivität. Es ermöglicht den Anwendern darüber hinaus auch die hochpräzise Bewegungssteuerung einer Linearkomponente über programmierbare Parameter wie zurückgelegte Strecke, Temperatur und Geschwindigkeit. Programme können wiederum Daten liefern, die bei der Diagnose von Problemen, Ausgabe von Wartungsalarmen, Verbesserung der Qualitätskontrolle und Optimierung von Abläufen nützlich sind.

Im vollen Umfang genutzt werden diese datentechnischen CANopen-Vorteile von der eingebetteten „Bordelektronik“ des Thomson Electrak HD-Aktuators, was separate Steuerungseinheiten auf diese Weise überflüssig macht. Damit bietet dieser smarte elektrische Aktuator eine gleichermaßen intelligente, leistungsstarke wie kompakte Alternative zu hydraulischen Systemen. Zusätzlich zu den Tragzahlen von bis zu 16 kN erreicht der Electrak HD einen Hubweg von bis zu einem Meter, Verstellgeschwindigkeiten bis 75 mm/s und ist mit Schutzart IP69K gegen widrige Umgebungseinflüsse bestens geschützt.

Thomson Electrak HD Linearaktuatoren mit CANopen sind ab sofort verfügbar. Sie erfüllen die Spezifikation 301, die von der Normenorganisation „CAN in Automation“ (CiA) veröffentlicht wurde. Bei Thomson wird derzeit auch eine zukünftige Implementierung in weitere Modelle elektromechanischer Linearaktuatoren in Betracht gezogen.

Für weitere Informationen können Sie hier die technische Broschüre zum Electrak HD herunterladen: https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_brde.pdf 

Für weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

Über Thomson
Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, Kugel- und Trapezgewindetrieben, Spindelhubgetrieben, Linearaktuatoren, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson Industries Inc. betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Back to press releases
Zum Seitenanfang