볼 스크류

볼 스크류 어셈블리는 회전 운동을 선형 운동으로 변환하는 기계 장치입니다. 정밀 볼 스크류와 볼 너트로 구성되어 있으며, 재순환 볼 베어링을 포함하는 어셈블리 패키지로 제공됩니다. 볼 스크류와 너트는 볼 베어링을 통해 결합되며, 볼 베어링은 일치하는 볼 형태로 롤링됩니다. 볼 스크류는 최소한의 내부 마찰을 통해 높은 추력 하중을 견딜 수 있습니다. 정밀한 공차로 제조되므로 높은 정밀도가 필요한 환경에서 사용하기에 적합합니다.

Thomson 볼 스크류가 차별화되는 요소는 무엇입니까?

  

정밀 볼 스크류는 모두 비슷하지 않습니다. 미터 볼 스크류든, 인치 볼 스크류든 아니면 초소형 볼 스크류든 핵심적인 차이가 각각의 성능과 수명 연장에 영향을 미칩니다. 다음과 같습니다. 

 

 

 

단 몇 분만에 이상적인 볼 스크류 솔루션 찾기

   

설계 프로젝트에 적합한 볼 스크류를 찾기 위해 부품 번호를 조사하고 탐색할 시간이 없다는 것을 알고 있습니다. 볼 스크류에 대한 Thomson의 향상된 온라인 제품 찾기 도구는 검색 및 선택 프로세스를 단순화하여 올바른 부품을 신속하게 식별하고, 가격 및 리드 타임에 액세스하고, 최종 선택 제품을 즉시 구매할 수 있도록 지원합니다.  

도구 사용해보기 >

볼 스크류 개요

볼 너트를 볼 스크류로 이동시키는 방법

볼 베어링을 인치 시리즈 볼 너트에 로드하는 방법

볼 스크류 어셈블리 식별

메트릭 시리즈 볼 너트에 볼 베어링을 로드하는 방법

설계와 이론

볼 스크류는 회전 운동을 직선 운동으로 또는 그 반대로 변환합니다. 볼 스크류 어셈블리는 재순환 볼 베어링이 있는 스크류와 너트로 구성됩니다. 스크류와 너트 사이의 연결은 볼 베어링에 의해 이루어지며, 볼 베어링은 스크류와 너트에 일치하는 볼 형태로 롤링됩니다. 전달되는 힘은 많은 볼 베어링에 분산되어 볼당 상대적으로 낮은 하중을 제공합니다. 볼 스크류 어셈블리는 롤링 요소를 사용하기 때문에 마찰 계수가 낮습니다.

자세히 읽기
제품 세부사항

Thomson 볼 스크류 제품 라인은 다음 제품군으로 구성되어 있습니다.

  • 인치(롤형)
  • 미터법(롤형)
  • 미터법 정밀도 플러스
  • 초소형 미터법
자세히 읽기
설치 지침

볼 너트를 스크류로 이동하는 데 도움이 필요하십니까? 볼 스크류 어셈블리를 선형 시스템 또는 기계에 장착하시겠습니까? 볼 베어링을 볼 너트에 다시 로드하시겠습니까? 정격 수명을 달성하기 위해 볼 스크류를 올바르게 윤활 처리하고 있습니까? 이러한 모든 주제에 대한 비디오와 더불어 이해하기 쉬운 콘텐츠를 확인하십시오.

 

자세히 읽기
크기 결정

볼 스크류의 크기를 결정할 때 고려해야 할 세 가지 주요 성능 영역이 있습니다.

  • 수명
  • 컬럼 하중 또는 좌굴
  • 임계 속도
    • 스크류
    • 너트
자세히 읽기