고속 다축 모션을 단일 샤프트에 통합할 때 자주 간과되는 이점
모션 시스템 디자이너가 복잡하며 고속 및 다축 모션이 필요할 때, 가장 먼저 정교하게 구성된 로봇 팔을 떠올릴 수 있습니다. 또는 소수의 축만 필요하다면 각 축에 별도의 프로파일 또는 라운드 레일을 구성하는 방안을 생각할 수 있습니다. 그러나 이 옵션들 사이에 숨겨진, 단순하면서도 입증된, 그러나 종종 잊혀진 볼 스플라인 기술이 있습니다. 이 다축 모션 솔루션은 오랫동안 존재해 왔으며, 오늘날의 복잡한 모션 시스템에서도 여전히 높은 관련성을 가지고 있습니다. 볼 스플라인은 단일 샤프트에서 회전 및 리니어 모션을 통합하는 독특한 구조를 사용하여, 더 좁은 공간에서 복잡한 모션 설계를 구현할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이는 모션 제어에서 ‘2-in-1’의 장점을 제공하는 셈입니다. (그림 1)

그림 1. 단일 샤프트에서 회전 및 리니어 모션을 가능하게 하는 볼 스플라인은 다양한 운전 조건에서 높은 신뢰성과 긴 수명을 제공합니다. 이미지 제공: Thomson Industries, Inc.
회전 및 리니어 모션 통합
볼 스플라인은 리니어 및 회전 모션을 모두 변환할 수 있습니다. 이는 두 개의 독립적인 모션을 수행하는 공통 샤프트를 통해 구현됩니다. (그림 2) 샤프트를 보면, 샤프트 길이에 따라 축 방향으로 연마된 홈, 즉 "스플라인"이 포함되어 있습니다. 이 구조에는 축 방향으로 연마된 홈을 따라 이동하며 회전 운동 또는 반경 방향 모멘트 하중을 잡아 주는 볼 스플라인 너트가 포함됩니다. 각 너트는 베어링과 함께 지지되며, 대부분의 경우 라운드 튜브와 같은 공통 고정점이 메커니즘을 지지하는 브래킷에 부착됩니다. 각 너트는 각각의 모션 축을 제어하는 모터(주로 벨트 구동 방식)로 독립적으로 구동됩니다.
축 회전을 구동하기 위해서는 볼 스플라인 너트를 회전시킵니다. 이 너트에는 축을 따라 자유롭게 움직일 수 있도록 하는 일련의 볼이 포함되어 있습니다(즉, 너트는 최소한의 마찰로 샤프트를 따라 슬라이드할 수 있습니다). 회전할 때, 이 볼들은 스플라인 홈을 통해 샤프트에 수직으로 힘을 가하여 샤프트를 회전시킵니다.
리니어 모션을 구동하기 위해서는 스플라인 샤프트를 유압식, 공압식 또는 전기 피스톤과 같은 리니어 액추에이터를 사용하여 앞뒤로 이동시킵니다. 스플라인 너트가 샤프트를 따라 이동할 때 볼 베어링은 홈 안에서 굴러갑니다. 미끄러짐 대신 굴러가는 방식은 마찰 계수와 마모를 줄여주며, 부드럽고 정밀한 리니어 모션과 더 높은 속도를 가능하게 합니다. 볼 베어링은 너트 내부에서 순환하며 샤프트와 지속적으로 접촉합니다.
이 고정/지지 구조 덕분에 이 방식은 비틀림 하중에 매우 강합니다(즉, 모터에 의해 구동되지 않는 한 샤프트는 회전을 저항합니다). 샤프트가 확장/축소되거나 정지된 상태에서 외부에서 비틀림 하중이 가해질 경우, 스플라인 너트가 그 하중을 지지하고 저항합니다. 샤프트의 ‘2-in-1’ 모션 기능과 더불어, 이 기능은 애플리케이션 설계에서 매우 중요한 요소입니다.
단일 샤프트로 이를 구현하는 것은 많은 이점을 제공합니다. 이는 공간 활용도를 높이고, 마찰이 거의 없으면서 하중 용량, 속도 및 정확도를 증가시킵니다. 또한 내구성을 높여 최소한의 유지 보수만 필요합니다 .

그림 2. 단일 샤프트에서 리니어 및 회전 모션을 가능하게 함으로써, 볼 스플라인은 로봇 설계에 있어 공간 절약, 하중 용량, 속도 및 정확성 향상과 같은 다양한 이점을 제공합니다. 이미지 제공: Thomson Industries, Inc.
더 나은 공간 활용
여러 축을 하나로 압축하면 볼 스플라인은 전통적인 베어링 솔루션보다 훨씬 더 공간 효율적입니다. 이 설계는 부품과 구동부의 수를 줄이는 동시에, 유사한 리니어 베어링으로는 불가능한 더 큰 하중 용량을 그 공간 내에서 제공합니다.
높은 하중 용량
넓고 정밀하게 연마된 홈은 하중 운반 능력을 증가시키고, 더 큰 모멘트 하중을 처리할 수 있도록 강성과 견고성을 향상시킵니다. 이는 기존 베어링 어셈블리보다 최대 두 배까지 가능합니다. 볼 스플라인은 또한 축의 길이를 따라 더 많은 하중을 분산시켜, 국부적인 응력 집중에 취약할 수 있는 전통적인 베어링보다 더 높은 하중을 운반할 수 있게 합니다. 또한 볼 스플라인은 공구 교환이나 픽 앤 플레이스 작업과 같은 오프센터 하중에서도 더 나은 성능을 발휘합니다.
마찰의 최소화
볼 가이드 시스템은 스플라인 샤프트 홈과 너트 내의 레이스를 따라 유도된 볼의 접촉 지점에서마찰이 거의 없는 모션을 제공합니다.
더 높은 속도
볼 스플라인은 스플라인 너트를 축 방향으로 이동시키는 데 작은 힘만 필요하며, 토크를 전달하고 마찰을 최소화합니다. 이는 전통적인 볼 스크류보다 약 20% 더 높은 속도와 부드러운 작동을 가능하게 합니다. 볼 스플라인은 최대 2 m/s의 속도를 처리할 수 있습니다.
높은 정밀도와 정확성
볼 스플라인은 위치 제어에서 높은 정밀도와 정확성을 제공하여, 정밀한 제어가 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 제로 백래시로 인해 방향을 전환할때 회전의 유격이나 움직임 손실이 발생하지 않습니다. 볼 스플라인은 무거운 하중에서도 이러한 정밀도와 낮은 마찰을 유지하여 정확하고 일관된 움직임을 보장합니다.
쉬운 설치 및 유지 보수
설치는 간단하며, 일반적으로 플랜지 너트를 고정하기 위해 대략적으로 가공된 보어와 드릴 및 탭 처리된 장착 구멍이 필요하거나, 라운드 너트를 위한 보어와 키웨이가 필요합니다. 간단한 디자인 덕분에 볼 스플라인은 문제 해결과 유지보수가 더 용이합니다. 유지보수 팀은 스플라인 너트를 샤프트에서 빼내어 윤활하고 다시 장착할 수 있으며, 이는 프로파일 레일이나 볼 스크류의 높은 유지보수 사항과는 다릅니다.
높은 내구성
볼 스플라인은 볼 베어링 접촉점이 증가하여 스트레스가 줄어들고 하중 용량이 증가하기 때문에 일부 전통적인 베어링에 비해 수명이 더 깁니다. 볼에 가해지는 스트레스가 적을수록 더 무거운 하중을 처리할 수 있으며, 시간이 지나도 내마모성과 일관된 성능을 제공합니다.
볼 스플라인은 종종 먼지와 이물질로부터 볼 베어링을 보호하는 씰과 보호 커버가 설계되어 수명을 더욱 연장할 수 있습니다. 볼 스플라인 구조는 하중을 균형 있게 유지하기 위해 볼을 적절하게 배치해야 하는 방사형 베어링과 달리 모든 각도에서 안전한 하중 용량을 가지고 있습니다.
비용 절감
이 대체 방법을 사용하여 두 축의 운동을 수행하면 초기 비용 절감이 상당하며, 수량이 많을 경우 절감 효과가 배가 됩니다. 패키지형 다축 시스템과 비교할 때 볼 스플라인은 훨씬 저렴합니다. 또한 부품의 수와 구동부가 적기 때문에 프로파일 레일 어셈블리보다 경제적입니다. 가격 대비 더 나은 모멘트 하중 저항을 제공하며 설치를 위한 평면 가공이 덜 필요합니다. 라운드 레일 어셈블리와 비교할 때 볼 스플라인의 비용은 비슷하지만, 더 작은 공간과 적은 축을 차지합니다. 장기적으로 보면, 부품 수가 적기 때문에 유지보수가 덜 필요하여 시간과 비용 절감이 실현될 것입니다.
어플리케이션
리니어 및 회전 운동을 통합하는 모션 설계자는 동일한 샤프트에 볼 스플라인 기술을 구성하는 것이 이점이 될 수 있는지 평가해야 합니다. 다음은 공장 자동화, 운송, 의료 및 연구 분야에서 볼 스플라인 기능을 활용한 몇 가지 응용 사례입니다:
공장 자동화
- 반복 가능한 픽 앤 플레이스 조립, 예를 들어 고속 반도체 물체 위치 지정에서 팔이 조립 단계에서 픽업하고 회전하여 다른 곳에 배치하는 경우.
- 가공 및 밀링 작업에서 CNC 공구 위치 조정.
- 충전 및 캐핑 메커니즘의 정밀 제어를 위한 포장 장비.
운송
- 항공기 제어, 예를 들어 플랩 전개 및 스로틀 조정.
- 군용 차량의 회전, 총기 조정 및 차량 조향 용이.
의료 및 연구
- 수술 로봇이 로봇 보조 수술 절차를 안내
- CT 스캐너 또는 기타 고정밀 이미지 수집 장치의 정밀한 움직임을 촉진하는 의료 영상 장비.
- 현미경 스테이지 및 샘플 위치 조정과 같은 실험실 분석.

볼 스플라인의 이점은 CNC 가공, 제지 공장 드럼, 픽 앤 플레이스, 기계 자동화 등 다양한 어플리케이션에 이상적입니다. 이미지 제공: Thomson Industries, Inc.
기계 설계자가 어플리케이션에 맞게 볼 스플라인을 최적화할 수 있도록, 일부 업체는 온라인 가이드를 제공합니다. 예를 들어, 시장에 있는 볼 스플라인 선택 도구는 시각적 도움을 통해 사용자가 몇 분 안에 최상의 구성을 찾을 수 있도록 합니다.
적용 가능성 찾기
볼 스플라인은 다축 모션이 필요한 기계 설계자들에게 매력적인 솔루션입니다. 패키지화된 다축 시스템과 비교할 때, 볼 스플라인은 더 적은 공간을 요구하며, 더 높은 속도에서 작동할 수 있고, 마찰이 적으며, 더 큰 정밀도, 더 긴 예측 가능한 수명, 그리고 유지 보수가 용이합니다. 또한 비용이 더 적게 들 수 있습니다.
볼 스플라인은 패키지화된 로봇 팔을 대체할 수 있을 뿐만 아니라, 그 공간 효율성과 제로 백래시 덕분에 이러한 조립의 구성 요소로 사용될 수도 있으며, 수직 스트로크를 연장하거나 더 무거운 반경 및 축 하중을 지원할 수 있습니다.
사업이 더욱 복잡해지며, 디지털화 및 AI 등 모빌리티의 발전이 자동화 전략에 더 많은 축을 가져오면서, 볼 스플라인의 독특한 성능과 다재다능성이 마침내 그에 걸맞은 주목을 받을 것입니다.