Skip to content Skip to navigation

Panoramica

Thomson Precision Balls

Le sfere di precisione Thomson hanno oltre 60 anni come leader nella fornitura di sfere di precisione standard , cuscinetti a sfere di precisione e sfere di acciaio uniche per applicazioni particolari. Perchè le sfere di precisione Thomson ? Tre risposte: la nostra gamma di tipi di sfere di precisione, le nostre tecnologie per i cuscinetti a sfere di precisione ed i nostri materiali di qualità per le sfere in acciaio inossidabile.

I tipi di di sfere di precisione Thomson includerebbero:

  • Sfere id precisione con forme diverse incluse le piatte, con taglio diagonale, coniche ed a perno tipicamente usate come strumenti per pulire e sagomare.
  • Un cuscinetto a sfere forato di precisione con un'ampia gamma di dimensioni, profondità dei fori (inclusi i passanti), diametri e materiali.
  • Sfere di precisione in acciaio inossidabile rivestite aggiungono dei strati per potenziare certe caratteristiche come la durezza, la resistenza alla corrosione, la soppressione del rumore e le caratteristiche elettriche.
  • Le sfere di precisione con cavità sono più richieste nelle applicazioni dove la sensibilità al peso è critica.

I tipi di cuscinetti a sfera Thomson e sfere in acciaio inossidabile che aumentano la tua qualità includono:

  • Il laboratorio di calibrazione certificato A2LA offre una calibrazione efficace, efficiente ed accurata per garantira la regolarità della forma delle tue sfere di precisione.
  • Il valore aggiunto delle personalizzazioni nei nostri sottoinsiemi includono l'offerta completa di soluzioni con sfere in acciaio inossidabile. Abbiamo esteso le capacità della sala strumenti interna per offrire la prototipazione rapida delle sfere in acciaio inossidabile .
  • I trasferimenti di sfere in acciaio inossidabile sono in genere utilizzati per agevolare il trasporto di oggetti vari e possono essere trovati nei sistemi di movimentazione dei materiali.
  • Tutte le sfere di precisione e sfere in acciaio inox sono garantite per soddisfare o superare gli standard della American Bearing Manufacturers Association (ANSI / ABMA Standard. 10-1989).
  • Certificati QA-9000 e registrati ISO 9002 .

I tipi di materiali per le sfere di precisione Thomson includono (i più comuni):

  • Sfere in acciaio inossidabile al cromo degasato a vuoto (AISI E52100) con finitura fine della superficie, indurito in profondità e con alta capacità di carico – eccellente per gli elettrodi consumabili con materiali fusi a vuoto.
  • La sfera in acciaio (AISI Tipo 440C) offre la massima durezza e finitura superficiale ed è disponibile in materiale fuso con vuoto doppio.
  • Le sfere in acciaio inossidabile (AISI Tipo 302/316) presenta una durezza non dovuta a ricottura, uniforme su tutta la sfera (e misurata su piani paralleli) ed è tipicamente Rockwell "C" da 25 a 39†. Disponibile una durezza Rockwell "B" da 75 a 90† .

 

Pioneer Steel Ball was founded in 1946 in Unionville, Connecticut by five men who had extensive experience in the steel ball industry. The idea to form the company took root several years earlier, but since the founders did not want to jeopardize the war effort in any way, they waited until the war had ended. In the forties and fifties, Pioneer, produced carbon steel balls for bearings and the automotive industry. In addition, the company manufactured a variety of steel sizes and shapes for the burnishing industry. Pioneer’s growth outpaced their capital and in the early ‘50s they sold the company to Pittsburg Steel with the option to repurchase it at a later date. Unfortunately, they bought back the company a few months before the devastating hurricane and flood of 1955. Located on the banks of the Farmington River, the company took a direct hit and was destroyed. However, it was rebuilt by two of the former five partners who later expanded the product lines to include High Carbon Chrome SAE 52100 as well as a full line of stainless steel types: 440C, 302, 316. The partners also added lapping machines to produce tighter tolerances and improved surface finish. One of their greatest accomplishments was to develop the 36” flashing machine, the largest at that time. This accomplishment was the result of their combined expertise which had been acquired over sixty years in the steel ball business. Pioneer’s innovative leadership continued with the development of extremely strong hollow stainless steel 440 balls for the air cargo industry. They also developed a special stainless steel type 431 gold- plated with extremely high tolerance for the automobile air bag deployment mechanism.

A second company in the industry, ABEK, had been founded in 1976 by two people with 20 years of miniature ball- making experience. Unlike Pioneer, which specialized in small to large balls, ABEK specialized in miniature balls that were 1/16 of an inch in diameter or smaller. With its expertise in this area, ABEK was able to manufacture high precision balls as small as .012 inches and became a leader in this field.

It was this expertise, combined with Thomson Industries determination to have a USA supplier of high quality, that had led it to purchase ABEK in 1982. Once the purchase was finalized, approximately 14% of ABEK’s sales were to Thomson divisions. At that time, ABEK manufactured the miniature and small balls sizes, and purchased the larger sizes from Pioneer, which it then sold to Thomson. ABEK, was combined with Pioneer in 1988 to form Thomson Precision Ball. This enabled Thomson Industries to satisfy all of its’ ball requirements. Approximately 14% of Thomson Precision Ball capacity is still dedicated to Thomson Industries.

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

back to top