Thomson ha inventato il cuscinetto lineare a sfere Ball Bushing® più di sette decenni fa, innovazione grazie alla quale siamo riconosciuti da allora come i leader globali nel settore della tecnologia dei cuscinetti a scorrimento lineari. Offriamo la più ampia gamma al mondo di cuscinetti e accessori di ultima generazione, prodotti nel rispetto dei più rigorosi standard in materia di qualità per soddisfare specifici requisiti di progettazione. Scopri i componenti lineari perfetti per i tuoi prossimi progetti.
Qualunque siano i requisiti richiesti dalla tua applicazione, Thomson ha il cuscinetto radenti lineare adatto. Tutte le famiglie dei nostri cuscinetti lineari sono state ingegnerizzate per garantire attrito ridotto e un motion fluido e preciso. Inoltre, se usati in combinazione con la nostra apprezzata trasmissione ad alberi 60 Case® LinearRace®, i cuscinetti a sfere radiali durano il 50% in più rispetto a quelli della concorrenza.
Super Smart
Grazie alla tecnologia brevettata dei cuscinetti lineari autoallineanti a doppia guida, che aumenta di sei volte la capacità di carico e prolunga di 216 volte la durata rispetto ai cuscinetti convenzionali, i cuscinetti radianti lineari Super Smart di Thomson possono mantenere la misura del diametro una volta installati negli alloggiamenti che non sono perfettamente sferici. Per ridurre al minimo i tempi di installazione e costi, i cuscinetti Super Smart possono essere ordinati installati in fabbrica, in una configurazione singola standard industriale o con supporto intermedio doppio .
Super
I cuscinetti Super offrono tre volte la capacità di carico o 27 volte la durata dei cuscinetti lineari convenzionali, e sono auto-allineanti, leggeri e regolabili con un basso coefficiente di attrito. Sostituti facili e rapidi dei cuscinetti piani a elevato attrito, i cuscinetti piani lineari Super sono resistenti all'usura e dotati di fermi e boccole esterne in polimero sintetico per ridurre l'inerzia ed il rumore nelle applicazioni critiche ad alta velocità.
Acciaio di precisione
Disponibili nelle versioni aperti, chiusi, con precisione extra e regolabili nonché installati in fabbrica in un supporto intermedio in ferro malleabile, i cuscinetti lineari duraturo in acciaio di precisione eliminano gli attriti e la rumorosità, caratteristica che ne fanno i sostituti ideali dei cuscinetti a strisciamento in applicazioni aggressive e ad alte temperature
MultiTrac®
Estremamente rigidi, i cuscinetti radenti lineari MultiTrac riducono la deviazione e fornisce due volte la capacità di carico o otto volte la durata dei cuscinetti metrici lineari convenzionali. La tecnologia brevettata di controllo della sfera elimina gli attriti e la rumorosità, comune ai cuscinetti piani, ad alto attrito.
RoundWay®
Dotati di una capacità di carico superiore di 20 volte rispetto a un cuscinetto lineare convenzionale, i cuscinetti a rulli lineari RoundWay consentono ai progettisti di ottimizzare la compattezza del sistema e ridurre al minimo i costi dell'hardware. Questi cuscinetti uniscono l'elevata capacità di carico dell'acciaio temprato e rettificato dei rulli di ricircolo con un supporto in ferro malleabile. I rulli collegati con catena permettono al RoundWay di viaggiare a velocità estremamente elevate, in ambienti difficili e contaminati.
FluoroNyliner®
Ideali per lavaggi o in ambienti sommersi, i cuscinetti lineari FluoroNyliner sono auto-lubrificanti, son un'ampia superficie di contatto per eccellenti prestazioni in applicazioni con elevate vibrazioni o urti. Lo sviluppo semplificato e resistente alla corrosione permette di farlo lavorare in ambienti altamente contaminati.
Strumenti in miniatura
Elevata accuratezza e compattezza rendono i cuscinetti radenti lineari strumentali miniaturizzati ideali per meccanismi o dispositivi di piccole dimensioni che richiedono elevata ripetibilità e reattività. Per la sostituzione di cuscinetti comuni ad attrito elevato, il coefficiente di attrito costantemente minimo dei cuscinetti degli strumenti elimina le vibrazioni e assicura il funzionamento scorrevole per aumentare al massimo l'efficienza della potenza e migliorare la qualità del prodotto finale.
Nello specificare le guide lineari per le tue applicazioni, sono due i tipi tra cui scegliere: guida (profilata) quadrata e guide rotonde (trasmissioni ad albero). La tua applicazione determinerà il tipo di guida lineare da usare.
La guida quadrata è ideale per applicazioni a carichi elevati che richiedono una buona rigidità e un'elevata accuratezza. Queste guide lineari raggiungono la loro prestazione grazie alla rettifica precisa delle piste delle sfere nella guida, che sono strettamente conformi alle sfere. La classica applicazione per cuscinetti con rotaia profilata è il settore delle macchine utensili, in cui la capacità di carico, la rigidità e l'accuratezza sono elementi prioritari. Le guide rotonde offrono diversi vantaggi di per sé, tra cui la capacità di garantire un funzionamento fluido se montate su superfici con imperfezioni o se usate per movimenti verticali con carichi pesanti.
Per un'analisi più dettagliata sulla scelta di guide lineari quadrate o rotonde, fare clic qui.