Skip to content Skip to navigation

Manipulación del motor en la cadena de montaje

Manipulación del motor en la cadena de montaje

En una cadena de montaje se necesita un flujo constante de materiales hacia puntos de ensamblaje concretos de la cadena. Un sistema de elevación es una buena solución porque no ocupa espacio del suelo y puede transportar materiales en grandes distancias. Un sistema así también puede utilizarse cuando hay que colocar equipamiento y herramientas de ensamblaje. El desafío principal radica en que estos sistemas deben ser ligeros para poder seguir el rápido ritmo de las cadenas de montaje, para que los operarios puedan mover el equipamiento de forma rápida y precisa, así como para reducir el riesgo de cansancio y lesiones. Thomson ha creado la primera familia de productos y servicios para superar ese desafío.

El sistema Movorail:

El sistema Movorail ha sido uno de los pilares de la industria de la automoción durante más de veinte años. Movorail es un sistema de raíl para grúa modular, ligero y sin mantenimiento de cuatro tamaños para cargas de hasta 600 kg por raíl. Gracias a su sistema modular y a la gran cantidad de accesorios de la que dispone, se puede construir prácticamente cualquier tipo imaginable de sistema de raíl para grúa o de transportador. Para ello, solo se necesitan unas pocas herramientas comunes, lo que facilita la reconfiguración o desplazamiento del sistema a otra ubicación si fuera necesario.

Movorail con raíl para grúa telescópica:

Este sistema Movorail cuenta con un raíl para grúa telescópica para poder desplazar una herramienta eléctrica por encima del capó de un vehículo. Una vez concluida la tarea, se puede volver a colocar en punto muerto para que el vehículo pueda pasar.

Sistema transportador Movorail:

Se puede construir fácilmente casi cualquier tipo de sistema transportador con los raíles Movorail. Las carretillas motorizadas pueden transportar hasta 600 kg. Además, el sistema incluye curvas, interruptores y plataformas para poder reunir los materiales procedentes de numerosas ubicaciones en un punto de ensamblaje.

Dispositivos elevadores:

Thomson cuenta con numerosas unidades para las operaciones de elevación. En este caso, la unidad elevadora telescópica Movoz Z3 está suspendida en un sistema Movorail. El movimiento elevador está motorizado mientras que los movimientos X e Y pueden ser manuales o motorizados. En esta aplicación, el operario selecciona un motor del sistema transportador con una herramienta hecha a medida y colocada en la parte inferior de la unidad elevadora, lo rota 180 grados y, a continuación, lo coloca en el compartimiento del motor del chasis mientras el vehículo sigue avanzando por el transportador.

back to top