Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Soporte Waymount

Los soportes Waymount son bloques de apoyo especiales para ejes diseñados para usarse en aplicaciones que utilicen rodamientos lineales de rodillos RoundWay. La principal ventaja de un soporte Waymount es que permite el ajuste en las direcciones horizontal y vertical. Dos o más pueden usarse como mecanismo de apoyo y ajuste a lo largo del eje.

Soporte Waymount

¿Cómo funciona el soporte Waymount?

La característica clave es el tornillo de rosca izquierda y derecha que atraviesa los bloques en "V". Este tornillo tiene la mitad de la rosca en una dirección y la otra mitrad de la rosca en la dirección opuesta. Girar este tornillo acerca o aleja los bloques en “V” uno respecto del otro. A medida que los bloques en “V” se mueven, se ajusta la altura del eje respecto del soporte Waymount.

Para ajustar el eje en dirección horizontal, se deben apretar las tuercas de bloqueo para deslizar el perno de rosca izquierda y derecha y los bloques en "V" lado a lado.

El orificio central es para fijar el soporte Waymount en la superficie de montaje con un perno. Este perno de montaje no se incluye. La ranura de la parte delantera es para conectar el eje al soporte Waymount. Este perno viene con el soporte Waymount.

Detalles del soporte Waymount

back to top