Skip to content Skip to navigation

Qual è la velocità lineare massima/minima di un attuatore industriale?

Le capacità di velocità dei nostri attuatori industriali variano a seconda del modello. Il nostro catalogo contiene le schede di ogni attuatore, che riportano le curve di velocità/carico. In misura limitata, è possibile ridurre la velocità di un attuatore a un dato carico diminuendo la tensione dell’attuatore. Tuttavia, se si riduce eccessivamente la tensione, si limiterà la corrente dell'attuatore, causando lo stallo dell’unità. La maggior parte delle nostre unità di attuatori industriali funziona entro +/- 10% della tensione nominale in ingresso.

back to top