Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Yaygın mil sistemlerinin tersine, Thomson 60 Muhafazalı LinearRace® mil düzeneği bir ISO9000:2000 tescilli tesiste en yüksek kalite standartlarına göre üretilir. Tekniklerimiz 53 yıldır devam eden lineer rulman tasarımı ve üretiminden elde edilen patentli know-how bilgileri ile sürekli bir üst seviyeye taşınmaktadır. Thomson Bilyalı Kovanlı rulmanlar ile 60 Muhafazalı LinearRace mil düzeneğini kullanmak en yüksek rulman performansını ve ulaşım ömrünü garanti eder.
Tasarımınızı özel bir mil düzeneği çözümüyle optimize etmek için buraya tıklayın.
70 yıldan fazla süredir kendi hassas yatak millerini üretme deneyimine sahip Thomson sınıfının en iyisi muhafaza sertliği ve derinliği, yüzey kaplaması, yuvarlaklık, düzlük ve silindiriklik sağlar. Ve Thomson Lineer Bilyalı Burç® Yataklarıyla kullanıldığında, gezinme ömrü ve yük kapasitesi geleneksel modellere kıyasla önemli ölçüde artar.
Thomson Lineer Bilyalı Burç Yatakları hakkında daha fazla bilgi edinin
Lineer hareket projeleriniz, standart teklifimize uymayan bir mil düzeneği gerektirdiğinde, Thomson yetenekli makine uzmanları, uygulamanız için gerekli olan parçayı elde etmek için 60 Case® milin uçlarında veya uzunluğu boyunca çok çeşitli özel işleme çalışmaları gerçekleştirebilir. Özelleştirme yeteneklerimizin örnekleri arasında delme ve/veya açma, özel toleranslar, frezeleme, tornalama, uzatılmış uzunluklar, özel kaplamalar/cilalar ve çok daha fazlası bulunur.
Thomson, roundrail mil düzeneği satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Optimum mil düzeneğini bilerek seçerek lineer hareket sistemlerinizin performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarın. Tek gereken, birkaç önemli noktaya aşina olmaktır.
Özelleştirilmiş bir mil düzeneği fiyat teklifi için çok uzun süre beklemeyin. Sadece 3B modelinizi yükleyin ve özel 60 Case LinearRace mil düzeneğiyle ilgili anında fiyatlandırma ve teslim süresi alın.
Lineer bir kılavuz olarak kullanılması için uygun şekilde monte edilmiş yuvarlak mil düzeneği gereklidir. En yaygın mil montaj yöntemleri hakkında bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.
Yuvarlak ray ve kare ray arasındaki fark nedir? Belirli bir uygulama için hangisinin daha uygun olduğunu nasıl anlarsınız? Bunları nasıl boyutlandırırsınız? Lineer kılavuz teknolojisinin temellerini ve bunları bir sonraki uygulamanız için nasıl boyutlandıracağınızı öğrenin. Artı - yeni çevrimiçi Lineer Kılavuz Bileşen Aracı ile rehberli bir tura katılın.
Bu web seminerinde şunları öğreneceksiniz: Lineer Yayak Türleri, Tipik Uygulamalar, Tasarım Konuları, Uygulama Gereksinimleri, İsteğe Bağlı Özellikler ve Tasarım Hesaplamaları.
Yük kapasitesi, kullanım ömrü ve üretim kolaylığındaki gelişmeler, sürekli genişleyen bir uygulama yelpazesinin neredeyse sürtünmesiz lineer kılavuzdan yararlanmasına izin verdi. 1970'lerde kare veya profil ray, lineer kılavuzun piyasaya sürülmesinden bu yana, tasarım mühendisi en önemli soruyla karşı karşıya kaldı: yuvarlak mı kare mi?
Daha fazla bilgiLineer teknolojilerin ana türleri arasında nasıl seçim yapılacağı ve lineer bileşenlerin seçiminde temel husus olarak maliyet yerine tasarım gereksinimlerini kullanarak optimum performans sağlayan otomasyon sistemlerinin nasıl tasarlanacağı.
Daha fazla bilgiBelirli bir uygulama için doğru yatağı belirlemek, zamandan ve aşırı maliyetlerden tasarruf etmek için gereklidir. Her yatak türünün tasarım dengelerini anlamak, uygulamanız için doğru yatağı doğru bir şekilde boyutlandırmak ve seçmek için önemlidir. Bu makale, ana lineer yatak ve kılavuz türlerine genel bir bakış sağlayacak, bunların belirli uygulamalar için nasıl belirleneceğini açıklayacak ve yaygın uygulama sorunlarının nasıl giderileceğini açıklayacaktır.
Daha fazla bilgiUltra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
60 KUTU ŞAFTI | |||
60 Kutu LinearRace Şaftı (İnç) | — | — | |
60 Case LinearRace Shafting Assemblies (Inch & Metric) | — | — | |
60 Case LinearRace Shafting Rails (Inch & Metric) | — | — | |
60 Kutu LinearRace Hızlı Şaftı - QS (Metrik) | — | — | |
60 Kutu LinearRace Hızlı Şaftı - QS (İnç) | — | — | |
60 KUTU ŞAFTI DESTEK BLOKLARI | |||
Şaft Uç Desteği Blokları - ASB (İnç, Alçak Profil, Alüminyum) | — | — | |
Şaft Uç Desteği Blokları - ASBM (Metrik, Alçak Profil, Alüminyum | — | — | |
T Kutu | |||
T Kutu | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].