Skip to content Skip to navigation

Quali sono le principali differenze tra i modelli di madreviti britanniche e metriche?

Le madreviti sono prodotte in dimensioni metriche e in pollici. Lo standard del pollice è una filettatura trapezia modificata e lo standard metrico è una filettatura trapezoidale modificata. Le forme delle filettature sono molto simili tra loro e non si ottiene alcun vantaggio significativo in termini di prestazioni scegliendo una soluzione a discapito dell’altra. La scelta di un prodotto in pollici o metrico dipende in genere da due fattori: l’avanzamento (corsa per rotazione) ideale per la propria applicazione e le unità native dell’apparecchiatura in progettazione. In molti casi, la scelta della proposta in pollici o metrica dipende semplicemente dalla disponibilità dell’avanzamento. Una volta inserita la costante dell’avanzamento nel sistema di controllo, la differenza tra l’uso di una vite in pollici o metrica è marginale.

back to top