Skip to content Skip to navigation

Come funziona il controllo della velocità?

Gli attuatori conformi al J1939 devono funzionare alla stessa velocità se vengono impostati per funzionare alla stessa velocità. La risoluzione del segnale è il 5% del ciclo di lavoro misurato sul motore per bit. Tuttavia tale percentuale dipende dal carico, pertanto se per un attuatore è previsto un carico leggermente più elevato rispetto all’altro, la velocità cambierà. Lo stesso principio si applica nel caso di un attuatore lento, se ha un carico più pesante, il suo funzionamento sarà più lento, ma darà la stessa percentuale di velocità (ciclo di lavoro). Poiché il segnale è lungo 5 bit, il controllo è compreso tra lo 0 e il 25% del ciclo di lavoro, come rapporto da 0 a 100% della velocità.

back to top