Skip to content Skip to navigation

Quels types de potentiomètres utilisons-nous sur nos actionneurs et comment fonctionnent-ils ?

Aux États-Unis, les potentiomètres sont classés en termes de résistance exprimée en ohms sur toute leur plage et du nombre de tours (rotations) de l'arbre, du point zéro à la plage maximale. Nos unités les plus courantes sont de 10k (ohms) 10 tours. Si vous souhaitez un positionnement précis, vous pouvez utiliser un potentiomètre avec davantage de tours pour atteindre la plage de résistance maximale. Si vous préférez un réglage plus grossier, nous pouvons fournir un potentiomètre qui atteint la plage de résistance maximale en un seul tour. La variable suivante est la longueur de course et la quantité de changement de résistance par pouce de course de la vis. La précision ou la résolution du potentiomètre dépend à la fois du nombre de tours et de la réduction de vitesse. Nous avons la possibilité de faire fonctionner le potentiomètre hors de la tige de la vis pour tenter d'optimiser la résolution d'un potentiomètre dans une longueur de course donnée. Nous utilisons quelques versions de potentiomètres. La version la plus classique et la moins coûteuse est appelée potentiomètre "bobiné". Il possède un balai interne en contact direct avec une bobine de fils. Chaque fois que l'arbre du potentiomètre tourne et que la position du balai se déplace d'une bobine à l'autre, il y a un "pas" discret et un changement de résistance. Les potentiomètres bobinés sont peu coûteux et sujets à une faible usure. Ils sont également sensibles aux vibrations. En particulier si l'actionneur ne change pas de position, le balai peut vibrer et user un point mort sur la bobine, ce qui provoque une chute du signal sur le potentiomètre et, par conséquent, une défaillance. La plupart des clients industriels ont opté pour une nouvelle conception : Hybitron de Bourns. Sur les potentiomètres Hybitron, la bobine de fil est moulée dans un plastique conducteur. Lorsque le balai glisse sur la surface en plastique, le relevé de résistance provient des bobines internes mais, au lieu d'un changement par pas discret de résistance, la matière plastique conductrice prend le signal des deux bobines adjacentes et fait la moyenne du relevé. Cela rend la résolution très élevée. Ce potentiomètre Hybitron est mieux protégé contre les chocs, les vibrations et l'usure occasionnée par le balai qui vibre continuellement sur une surface. De nombreux clients nous ont demandé de passer au potentiomètre en plastique conducteur pour plus de fiabilité. D'autres utilisateurs ont changé pour obtenir une meilleure résolution. L'Hybitron coûte deux fois plus cher que le potentiomètre bobiné. Nous avons également la possibilité d'utiliser un potentiomètre sans contact. Vishay et Bourns fabriquent tous deux un produit qui élimine l'usure potentielle d'un potentiomètre à contact en utilisant des aimants pour lire la position. Vishay utilise un aimant à effet Hall qui tourne et compte les tours tandis que Bourns utilise une vis Acme linéaire avec un aimant sur l'écrou, conçu pour compter le mouvement d'une manière similaire. Ces deux modèles ont une sortie numérique.

back to top