Skip to content Skip to navigation

¿Qué hace el acoplamiento?

El acoplamiento, comúnmente llamado acoplamiento de sobrecarga, es un dispositivo limitador de carga en el actuador que interconecta la caja de engranajes con el ensamble del tornillo del actuador lineal (vástago o pistón). Cuando se somete a una carga determinada (habitualmente un 20 % a 25 % más que la carga dinámica nominal), se arrastra o desliza, lo que evita que el actuador se dañe debido a la sobrecarga.

back to top