Skip to content Skip to navigation

¿Cómo se puede reducir el ruido del husillo de bolas?

Los husillos de bolas usan elementos de cojinetes de bolas de recirculación y el movimiento de estos elementos alrededor del husillo y a través de la tuerca es ruidoso por naturaleza, pero hay medidas que puede tomar para minimizar el ruido:

  • Velocidad: si se elige un avance más grande, se reduce la velocidad de rotación del husillo y se requiere una menor circulación a través de la tuerca, lo que reducirá el ruido. Además, simplemente hacerlo funcionar más despacio bajará el volumen.
  • Elija una versión de “alta velocidad” de la tuerca que utilice deflectores en lugar de tubos de retorno. Esto crea una trayectoria de bola más uniforme a través de la tuerca.
  • Use la lubricación adecuada para la velocidad y la carga: una grasa más espesa puede amortiguar las bolas a medida que se mueven a través de la tuerca.
  • Una tuerca de bolas personalizada con bolas alternadas de nylon y acero suavizará el ruido de las bolas cuando chocan entre sí a medida que circulan. Sin embargo, esto reducirá la capacidad de carga de la tuerca.
back to top