Skip to content Skip to navigation

Trasporto telai automobili

Trasporto telai automobili

Le soluzioni per la movimentazione dei materiali talvolta richiedono che celle di produzione che non possono essere montate una adiacente all'altra siano utilizzate insieme. Movimentare materiali, parti o componenti tra queste celle significa coprire velocemente le distanze, ma senza interferire con altri processi. Il trasporto sopraelevato è un modo per raggiungere questo obiettivo, poiché i materiali non incrociano i passaggi pedonali, né i percorsi dei veicoli, lasciando così libero lo spazio a terra per le altre attrezzature di produzione.

Strumenti di presa regolabili

L'uso di attuatori lineari, attuatori lineari di precisione e cuscinetti a sfere radiali Ball Bushing® con guida rotonda rende lo strumento regolabile, permettendo così di afferrare diversi tipi di telai all'interno di una linea di produzione mista.

Sistemi di trasporto su lunga distanza

Thomson dispone di una varietà di sistemi in grado di spostare oggetti su lunghe distanze a velocità elevate. In questa applicazione, un intero telaio auto viene spostato per 12 metri in un paio di secondi.

Ampliamento dello spazio di lavoro

Lo spazio di lavoro può essere ampliato moltissimo montando la base di un robot su un insieme di guide lineari, viti a sfera e riduttore planetario Micron. Il robot può inoltre svolgere il lavoro su un telaio in movimento.

Gruppo di sollevamento

Il gruppo di sollevamento telescopico è un'aggiunta ideale al sistema Tollobelt. La funzione telescopica permette di montare il sistema vicino al soffitto, dal momento che il gruppo di sollevamento può abbassarsi e sollevare il telaio abbastanza in alto da lasciar libero qualsiasi oggetto al di sotto del percorso di trasporto.

back to top