Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson è un'azienda globale con sedi in tutto il mondo. Sin dal 1936, Thomson è uno dei precursori nel settore della tecnologia applicata al movimento. Le nostre invenzioni e i nostri prodotti hanno fornito soluzioni di movimento ottimizzate a svariate aziende in molteplici settori.

"Con gli attuatori Thomson abbiamo ridotto il tempo di installazione di circa il 75% e non dobbiamo reclutare amici e parenti per cercare perdite idrauliche dai raccordi all'avvio".
— Drew Taylor, co-fondatore,
Clubhouse Trailer Company

"La capacità di carico è un fattore chiave di differenziazione per i cobot. Le viti con ricircolo di sfere consentono la movimentazione di carichi più elevati rispetto agli ingranaggi, e le viti con ricircolo di sfere Thomson avevano la capacità di carico più elevata tra quelle che abbiamo valutato."
— Yvan M. Measson,
CEO, ISYBOT

"La progettazione dei componenti da parte di Thomson è davvero eccellente. Hanno abbattuto i costi riducendo al minimo il numero dei componenti. L'impiego di un motore con madrevite integrata al posto di una vite con ricircolo di sfere abbatte i costi di accoppiamento tra vite e motore e dei meccanismi di supporto necessari a questo scopo".
— TJ Merry, responsabile di produzione,
Bend-Tech

"La tecnologia di montaggio rapido di Thomson ci ha aiutato grazie alla sua modularità. Assembliamo le macchine nella nostra officina, quindi rimuoviamo saracinesche e tende e mettiamo tutto sul rimorchio con le rotaie per la consegna al cliente. Riassembliamo il tutto dopo aver installato le rotaie. Alla fine si tratta in tutto di sei pezzi da spostare".
— Mark Abel, tecnico,
U.S. Autocure

"Ci occorrevano la forza per spostare pareti portanti con facilità e la capacità per farlo su richiesta. La tecnologia Thomson ci ha fornito l'affidabilità necessaria, nonché l'elettronica e i sistemi di comunicazione integrati che ci hanno permesso di entrare nella rete domestica con il giusto livello di consumo energetico. Un'unità più piccola non avrebbe svolto a dovere il compito, mentre una più grande avrebbe gravato inutilmente sui costi e sui consumi energetici".
— Joe Wheeler,
professore di architettura,
Virginia Tech University

"La sessione di progettazione virtuale organizzata da Thomson ci ha aiutato a restringere le scelte per stabilire con esattezza il prodotto che ci serviva per soddisfare le specifiche. Lo strumento online era facile da usare e ci ha subito preso, mentre Kyle Thompson, responsabile dell'innovazione in Thomson, è stato fondamentale per aiutarci a personalizzare e ottimizzare il motion. Il modo in cui ci hanno aiutato a risolvere i problemi legati all'anti-rotazione è un esempio perfetto del perché sia utile consultare un esperto di progettazione del motion".
— Connor McCallum,
studente di ingegneria,
University of Waterloo

"Abbiamo sviluppato il software che integriamo nel sistema. Tale integrazione con l'architettura di sensori ci ha permesso di calcolare i movimenti da compiere dicendo agli attuatori cosa fare. Il nostro PC invia messaggi via Ethernet, quindi i convertitori CAN dei segnali Ethernet trasmettono questi messaggi agli attuatori. Gli attuatori intelligenti di Thomson assicurano tutte queste funzionalità oltre a una retroazione precisa a livello di posizionamento lungo la corsa. Con un attuatore idraulico avremmo dovuto aggiungere questa funzione".
— Eric Cabrol,
responsabile ingegneria robotica,
Stanley Robotic
Entra in un team diversificato che apprezza talenti, idee e contributi di tutti.
"Mi sono accorto di aver preso la decisione giusta entrando in Thomson quando i miei colleghi di lavoro sono diventati i miei migliori amici e ho la fortuna di poter dire che così è stato per i miei 40 anni di lavoro in Thomson".
— James Marek,
Senior Director - Engineering
"Thomson è aperta al cambiamento e tutte le tecniche di miglioramento, l'intera cultura, provengono in effetti dall'alto e si diffondono fino ai livelli di base dell'organizzazione. La coerenza è quindi totale e siamo pronti al cambiamento".
— Fernando Reales,
Senior Director - Operations
"In Thomson sono circondata da persone fortemente motivate e di successo che hanno sinceramente a cuore i nostri clienti e le persone con cui lavorano. Adoriamo migliorare continuamente. Anche dopo 19 anni in azienda, riesco ancora a imparare qualcosa di nuovo ogni giorno".
— Amanda Pennington,
Inside Sales Supervisor
"Ho lavorato in diversi reparti in Thomson e ciò che, a mio avviso, rende Thomson davvero unica è la sensazione di essere una famiglia. Alcuni dei miei più cari amici ancora oggi sono ex dipendenti o attuali dipendenti di Thomson. È davvero un'azienda speciale per cui lavorare".
— Chad Carlberg,
Manager II - Regional Sales
"Lavorare in Thomson è, per me, come vivere in una casa con le porte aperte sul mondo. Ciò significa che Thomson non collega solo le tecnologie, ma anche le persone e le culture".
— Gerardin Fotso,
Application Engineer III
"Sono veramente felice di lavorare in Thomson. Qui ho i miei migliori amici, quelli più fidati, e collaborare con tutti per migliorare il nostro team ci riempie di orgoglio. Ci godiamo i successi ottenuti grazie ai nostri sforzi congiunti".
— Candice Zhang,
Marketing Communications Specialist III