新闻发布
2011-11-28新型Thomson WhisperTrak™直线执行器打造更安静、更紧凑和更优异的患者移动设备
Thomson公司推出新系列Thomson WhisperTrak™电动直线执行器。该产品采用一体成型的紧凑外壳,运行安静(<45 dBa)、免维护,可在患者移动、康复和医疗设备应用中最大限度地提高了设计的灵活性,改善设备性能和使用舒适度,满足这类应用苛刻的可靠性、小尺寸、低噪音要求。这些特性使得Thomson WhisperTrak执行器成为办公和民用设备的理想选择。Thomson WhisperTrak 执行器通过所有相关的证书并严格遵守ISO9000质量体系。 more >
2011-07-16Thomson 滚珠丝杠在线研讨会
2011年7月21日 14:00 - 16:00,全球领先的机械运动控制制造商Thomson将用在线视频的方式,向您介绍一款明星产品——滚珠丝杠。本次研讨会主要针对Thomson 滚珠丝杠产品的特点,优势与应用进行详细的介绍。首先对Thomson丰富的全系列产品做了简单的介绍。之后重点的介绍了Thomson 滚珠丝杠的四大特点优势. more >
2011-05-26选择正确的滚珠丝杠润滑剂
进行滚珠丝杠副设计和选型时,必须考虑许多参数。运行负荷、速度、精度,环境和功率要求在设计标准中都是十分重要的条件。无论设计工程师是要选择轧制滚珠丝杠还是精密磨削滚珠丝杠,都必须充分考虑润滑剂因素。选用适当的润滑剂可以减少摩擦、降低摩擦扭矩,提高丝杠的效率,并延长使用寿命。滚珠丝杠之所以可以保持低摩擦优势,是通过利用润滑剂降低滚珠和滚道面之间的滚动阻力以及临近滚珠间的滑动摩擦力来实现的。 more >
2011-05-24关注运动控制热点,Thomson网站新增4段培训视频
全球领先的运动控制供应商Thomson在其网站 在线培训中心 新增加4段培训视频。这将极大帮助机器制造商对Thomson 产品的选型和应用。,Thomson市场经理Rob Gallagher说道:“Thomson致力于帮助机器制造商选择理想的运动控制解决方案。Thomson产品拥有深厚的宽度和广度,凭借我们70余年的全球应用经验、强大的设计工具、丰富的培训资源,如这些视频,我们总能帮助OEM客户找到性能、寿命以及成本的最佳平衡点,满足客户的独特需求 more >
2011-05-24Thomson丝杠的前生今世
在制造高质量丝杠产品方面,丹纳赫工业技术集团旗下的Thomson公司拥有悠久的历史。Thomson植根于三个单独的公司,这三个公司在市场中拥有强有力、确定的立足点。这三个公司 - Ball Screws & Actuators 公司(BSA)、Warner Linear 公司以及Thomson Industries 公司 - 现在构成了Thomson公司滚珠丝杠和丝杠业务的核心。Ball Screws & Actuators 公司始建于1971 年,是直线运动用精密塑料螺母、丝杠和滚珠丝杠技术的先驱者和领先者。 more >